This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:TRST 未连接到仿真器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, XDS110ISO-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1500458/xds110iso-evm-trst-is-not-connected-to-emulator

器件型号:XDS110ISO-EVM
Thread 中讨论的其他器件:LP-XDS110

工具/软件:

#1。 在 XDS110ISO 原理图中、仿真器连接器上没有 TRST。 我想使用这个仿真器连接 Sitara AM62x 器件、是否需要 TRST 引脚?

https://www.ti.com/tool/XDS110ISO-EVM

而 LPXDS110原理图上就有这种状态。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1340108/lp-xds110-schematic

   

#2. 连接器上也没有 RTCK 信号、是否在 XDS110内核器件 MSP432E401YTPDT 内实现了该信号

#2. XDS110ISO 和 LP-XDS110连接器是否专门针对 LaunchPad 设计? 连接器的引脚分配与: https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U 不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    [报价 userid="35100" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1500458/xds110iso-evm-trst-is-not-connected-to-emulator

    #1。 在 XDS110ISO 原理图中、仿真器连接器上没有 TRST。 我想使用这个仿真器连接 Sitara AM62x 器件、是否需要 TRST 引脚?

    [/报价]

    XDS110ISO-EVM 适用于基于 SOM 的 EVM。 对于独立的 XDS110仿真器、我建议使用 TMDSEMU110-U 调试探针

    qi yu1 说:
    #2. XDS110ISO 和 LP-XDS110连接器是否专门针对 LaunchPad 设计? 连接器的引脚分配与: https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U
    不同

    XDS110ISO-EVM 专为 controlSOM EVM 而设计。 LP-XDS110适用于已拆分并具有相应20引脚边缘连接器的 LaunchPad。

    如果您尝试连接 AM62x EVM、请使用(1)中建议的调试探针。

    此致、

    Brennan