This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:使用德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针时出现 DAP 连接错误

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1485329/thread

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

尊敬的专家:  
我有这个问题,这是不是很愉快。

我仔细检查了连接并尝试了几种不同的方法、但问题仍未解决。 您能建议一种解决方法吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、儿子、感谢您联系我们! 断开 USB 电缆并重新连接时是否也会发生这种情况? 您可能需要进入 TI 安装文件夹中的 XDS110文件夹、然后随后进行 XDS110复位。

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Brian!
    今天我遇到了一个相当令人费解的问题。 当我第一次将固件刷写到电路板上时、一切都正常、我 __BKPT(0) 用于调试。 但是、终止该调试会话后、第二次固件上载以及所有后续尝试都会导致错误:  

    您能猜猜是什么原因导致了这个问题吗? 如果它与固件有关、我可以提供供您查看。 问题可能是 CCS 或过时的 LaunchPad 固件编程工具?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、儿子、这可能是因为您在固件中添加了断点、并且如果您在代码中的这一点终止调试会话、这可能就是您看到该断点的原因。 您能否进入 CCS 脚本下的顶部菜单、手动恢复出厂设置? 这样应该可以解决问题。 您需要在"Project Explorer"窗口中右键点击电路板的目标配置、右键点击并选择"Start a info-Debug (启动无工程调试)"。 接下来、在"Debug"选项卡中的"threads"下、右键点击"CORTEX_M0P"并连接目标。 然后、器件的脚本应该可用于重置器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian!
    "我不知道,但我知道你不会答应的。" 您能给我提供更详细的步骤吗?
    -我也尝试了恢复出厂设置自动,但 MCU 只是卡在这里。

    为什么会这样? 我之前也尝试过恢复出厂设置 MCU、但它无法正常工作和卡住

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian!
    我做了一个 恢复出厂设置自动 从而可以正常加载和调试。 如果 MCU 正确恢复出厂设置、也许所有错误都将得到修复? 但错误的 Nonmain-flash 除外

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当您恢复出厂设置时(手动、您必须按电路板上的重置、抱歉未能提及该设置。 现在应该可以进行完全复位。