This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:SysConfig 错误:"无法创建零件's controls"

Guru**** 2964250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1500534/thread

器件型号:MSPM0L1306

工具/软件:

您好 Champ、

我要找我的客户。 它们使用 CCS V 12.8.0。  

客户导入 SDK 中的任何示例(mspm0_sdk_2_01_00_03)、然后点击.syscfg 文件、它始终会弹出错误 "无法创建器件的控件"、 如下面所示的代码片段所示。

 在客户的 PC 中进行任何新的安装/卸载都需要一些时间才能获得批准、他们不愿意安装新的 CCS 版本。 因此、客户期望解决此问题。  

专家会建议如何解决它?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    客户属性中的设置。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请提供客户正在使用的 SDK 版本。