This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:设备管理器中未检测到 Xds110。

Guru**** 2592290 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1487807/thread

Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

大家好!

我计划使用全新的 MSPM0G3507 LaunchPad 开发套件(LP‑MSPM0G3507)。 "设备管理器"中未检测到 xds110。 当 LP 连接到 PC 时、绿色 LED 亮起。

我尝试使用以下步骤手动更新固件。  

1.  转到该实用程序的安装目录:

C:\> cd C:\ti\ccs1040\ccs\base\common\uscif\xds110

2.  运行配置以确保连接了 XDS110类调试器(或列出连接的数量)及其上安装的固件版本是什么:

C:\ti\ccs1040\ccs\base\common\uscif\xds110> xdsdfu -e

它显示找到0个设备。 (图像已附加)

提前感谢。

此致、

Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    是否可以尝试在不使用坞站的情况下将 LP 直接连接到计算机?  

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    LP 直接连接到计算(不涉及扩展坞)

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    您能否看到设备直接管理? 是否有任何设备计算机可以检测到?

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    请查找随附的图像。  

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉延迟回复、我想我错过了此主题。 抱歉。

    您是否克服了这个问题?  

    此致、

    Zoey