This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:LaunchPad LP-MSPM0L1306 XDS110 USB 枚举问题

Guru**** 2748705 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1500031/lp-

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题:MSPM0L1306中讨论的其他器件

工具/软件:

多个购买的 LaunchPad 电路板(3个 MSPM0L1306)-请勿通过 USB 进行枚举。  它们不会显示在 Windows 设备管理器中。  我更新了 CCS 和驱动程序(看起来是最新的)、检查了 Micro-B 至电缆、并尝试在 XDS110SupportReadMe.pdf 中找到"在没有 JTAG 的情况下恢复闪烁的 XDS110 "过程、但没有任何用处。

电路板会通电(红色闪烁并稳定亮起绿色 LED)、并且除了没有 USB 枚举外看起来工作正常-插入笔记本电脑 USB 端口时甚至不会出现"未知 USB 设备"。

尝试恢复方法(GroundingTDO 引脚)时-连接 USB 电缆后、红色 LED 继续闪烁(但绿色 LED 保持熄灭)。  设备仍然未枚举、并且 xdsdfu 实用程序报告未找到设备。

出于某种原因-我已多次发布此问题、但它不会出现在 My Current Activity (我的当前活动)下的论坛或 E2E 主题中。

非常感谢您的帮助、因为我们的团队在这些板正常工作之前无法继续。

Mike Steele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:
    您能分享跳线配置图片吗? 此外、尝试对 LaunchPad 进行编程时、您会在 CCS 中看到哪些错误?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego -这些板都是现成的、并在出厂时进行了配置。

    and - CCS Debug 和 xdsdfu 实用程序都无法通过 USB 发现电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:
    您能否在 XDS110跳线中证明 SWDIO 和 SWCLK 线? 我想验证数据是否通过 XDS 线路传输。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego -我们相信我的技术人员发现 USB 电缆只能充电-不包括 D+/D-。  虽然我还没有与示波器确认、但我们订购了新的 Micro-B 转 USB A 电缆、并将在他们到达时进行验证。

    如果新电缆正常工作、此问题将得到解决-感谢您的帮助。

    Mike Steele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:
    真有意思。 如果这样可以解决问题、请告诉我。

    此致、

    Diego Abad