This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:提高闪存芯片的可靠性

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1499633/thread

器件型号:MSPM0C1104

工具/软件:

我将使用 MSPM0C1104开发一个工程、最终目标是在8焊球 BGA 版本推出时实现该版本。  目前正在使用 SOT-8封装和 LaunchPad 开发工具进行开发。   

在可靠刷写和调试器件方面、这给了我一个很大的难度。 我会让它在大约10-20次尝试中编程一次。  我还没有想出电源循环、手动重置和/或调试器设置的神奇组合来使其正常工作。

我已经尝试像错误日志状态一样减小 TCLK。  我以100kHz 的频率运行、但仍然会出现问题。 我已经确认 TCLK 在我的示波器上较慢、并且边沿是干净的、所以我不担心信号完整性。

我还能尝试什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:
    您能否分享使用 CCS 或任何其他编程工具刷写器件时看到的错误屏幕截图?  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎是多种因素的结合。   

    接头引脚 J1和 J4中的3V3是跳线的下游。 我将跳线移至 J101.3。   

    2. NRST 上的10nF"推荐"电容更像是一个强制性的。