This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:控制器器件适用于铁路应用

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501052/am2632-q1-controller-part-suitability-for-railway-application

器件型号:AM2632-Q1

工具/软件:

您好 TI 专家、

我们目前正在开发一种铁路传输系统、该系统要求组件符合 IEC 61508中定义的 SIL4 (安全完整性等级4)标准、以实现功能安全。  我们正在特别寻找符合 Railway 应用要求的控制器部件。

我们已根据设计功能要求检查了控制器部件、并发现以下两个部件似乎合适、因此我们需要您根据铁路应用的适用性建议最终确定控制器部件。

AM263x Sitara 系列

MPN:- AM2632COKFHMZCZRQ1

 2. AM263 P x Sitara 系列

MPN:- AM263P2ACOLFZCZR

查询:-我们已检查此 AM263 P X 系列、像功能安全认证(SIL-3、 IEC 61508、ASIL-D、 ISO 26262等)一样制定了目标/计划、那么该合规性的状态是什么以及何时完成?

因此,请检查并建议哪一个更适合和兼容的部分从这两个以上部分根据铁路应用在这个阶段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemal:

    AM263Px 是 AM263x 的后继器件、具有更高的 RAM 和支持 XIP 的 OSPI 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    查询:-我们已检查此 AM263 P X 系列、像功能安全认证(SIL-3、 IEC 61508、ASIL-D、 ISO 26262等)一样制定了目标/计划、那么该合规性的状态是什么以及何时完成?

    目前正在进行中、将于2025年第二季度末完成。

    如果您对器件特性有任何具体要求、可以告知我们、然后我再作进一步评论。