This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM261:SDK 版本10.0.1.10 SBL OSPI 示例开箱即用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1494115/lp-am261-sdk-version-10-0-1-10-sbl-ospi-example-is-not-working-out-of-the-box

器件型号:LP-AM261
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

SBL OSPI 示例不适用于 SDK 版本10.0.1.10。  

SBL 无法运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    您是否确保正确设置引导跳线、如 AM261x MCU+ SDK:EVM Setup 所示

    还有一个问题是:  

    您是否在使用 CCS 20.0?  或 CCS12.8?  

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 CCS12.7、根据建议设置引导跳线。 是否需要升级到 CCS 20.0、如果是、我想了解此次更新的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、

    您能否分享有关故障签名具体内容的更多详细信息:

    请注意、对于 SBL OSPI、您需要将应用程序还写入闪存存储器中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关如何使用 SBL OSPI 从闪存运行 hellow world 示例的步骤:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM261X/latest/exports/docs/api_guide_am261x/GETTING_STARTED_FLASH.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    我尝试使用 UNIFLASH 将 SBL OSPI 映像加载到闪存中、刷写成功、但我看到没有打印日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    这是正常情况、因为您不提供应用程序映像。 请使用 hello world 示例并发送该示例。 因为 SBL ospi 将在闪存中搜索应用程序映像  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过连接到正在运行的目标来使用 SBL OSPI 完成调试:


    它在 loadHSMRtFirmware 时失败、此故障是否意味着它需要应用程序映像、或者它无法找到 HSMRt 固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    我怀疑您可能有一些非常早期的 AM261x 样片、它们未编程 TI 密钥、这可能会导致问题的发生。

    有关解决方法、您可以注释掉  

    load_hsmrt 映像 API 在 bbl ospi 中调用和 keyring_init API、并重建工程并使用该 SBL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经对您提到的部分进行了注释、现在它可以正常工作。 我们已在1月份的某个时间收到这些样片、不确定是否对这些样片进行了 TI 密钥编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    目前、我们必须评估网络安全要求、首先需要开始评估安全启动。 我们如何处理、因为我们收到的电路板没有对 TI 密钥进行编程。 请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    请申请新的 LP。