This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:以太网供电(POE)示例

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107, TIDA-010262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501261/mspm0l1305-power-over-ethernet-poe-example

部件号:MSPM0L1305
主题:MSPM0G1107中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

我们是否有任何使用 MSPM0x 进行标准 POE 或非标准 POE 的示例代码/参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:
    我们有一个 MSPM0G1107器件的参考设计、 该器件用作参考设计 TIDA-010262中电源设备(PSE)角色的数据线供电(PoDL)通信的一部分。
    此致、
    Diego Abad