This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:MSPM0 SDK EEPROM 仿真是否支持8位16位?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501132/mspm0g1507-does-the-mspm0-sdk-eeprom-emulation-support-8-bit-16-bit

部件号:MSPM0G1507

工具/软件:

大家好!

MSPM0 SDK 的 EEPROM 仿真支持32位数据。
是否有支持8位和16位数据的示例代码?
如果没有、请告诉我们如何从32位更改为8位或16位。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    您指的是哪种类型的仿真? 我假设它是 isTypeB 仿真。

    我们最初不支持16位/8位、您只需将数据值设置为16位/8位即可启用该功能、这 会浪费大量闪存存储器。

    或者、将 多个16位/8位数据组合在一起以实现类似的功能。

    B.R.

    Sal