This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:"Hard Fault"运行由 GNU ARM 工具链构建的映像时

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479821/mspm0g3507-hard-fault-when-running-images-built-with-the-gnu-arm-toolchain

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

  在 MSPM0G3507上运行使用 GNU ARM 工具链构建的映像时、我会遇到奇怪的问题。 我已经 确定了 2个"硬故障"出现的地方 、但  只有在以下情况下才会出现:

1.运行"发行版构建",即使用编译 -Os
2.未连接调试器。

这些情况使确定究竟是什么触发了这样一个 严重的错误有点困难,但我认为我能够做到这一点,其中一次这样的事件:

在使用 GNU ARM 工具链  arm-gnu-toolchurs-14.2.rel1-MinGW-w64-i686-arm-none-eabi 进行的发布构建中、 当 DL_SYSCTL_configSYSPLL() TI SDK 版本2_03_00_07的例程写入 SYSCTL->SOCLOCK.SYSPLLPARAM0以下内容时、似乎会发生硬故障:

void DL_SYSCTL_configSYSPLL(DL_SYSCTL_SYSPLLConfig *config)
{
    /* PLL configurations are retained in lower reset levels. Set default
     * behavior of disabling the PLL to keep a consistent behavior regardless
     * of reset level. */
    DL_SYSCTL_disableSYSPLL();

    /* Check that SYSPLL is disabled before configuration */
    while ((DL_SYSCTL_getClockStatus() & (DL_SYSCTL_CLK_STATUS_SYSPLL_OFF)) !=
           (DL_SYSCTL_CLK_STATUS_SYSPLL_OFF)) {
        ;
    }

    // set SYSPLL reference clock
    DL_Common_updateReg(&SYSCTL->SOCLOCK.SYSPLLCFG0,
        ((uint32_t) config->sysPLLRef), SYSCTL_SYSPLLCFG0_SYSPLLREF_MASK);

    // set predivider PDIV (divides reference clock)
    DL_Common_updateReg(&SYSCTL->SOCLOCK.SYSPLLCFG1, ((uint32_t) config->pDiv),
        SYSCTL_SYSPLLCFG1_PDIV_MASK);

    // save CPUSS CTL state and disable the cache
    uint32_t ctlTemp = DL_CORE_getInstructionConfig();
    DL_CORE_configInstruction(DL_CORE_PREFETCH_ENABLED, DL_CORE_CACHE_DISABLED,
        DL_CORE_LITERAL_CACHE_ENABLED);

    // populate SYSPLLPARAM0/1 tuning registers from flash, based on input freq
    SYSCTL->SOCLOCK.SYSPLLPARAM0 =
        *(volatile uint32_t *) ((uint32_t) config->inputFreq);          <-- Hard Fault occurs here
    SYSCTL->SOCLOCK.SYSPLLPARAM1 =
        *(volatile uint32_t *) ((uint32_t) config->inputFreq + (uint32_t) 0x4);

    // restore CPUSS CTL state
    CPUSS->CTL = ctlTemp;

    // set feedback divider QDIV (multiplies to give output frequency)
    DL_Common_updateReg(&SYSCTL->SOCLOCK.SYSPLLCFG1,
        ((config->qDiv << SYSCTL_SYSPLLCFG1_QDIV_OFS) &
            SYSCTL_SYSPLLCFG1_QDIV_MASK),
        SYSCTL_SYSPLLCFG1_QDIV_MASK);

    // write clock output dividers, enable outputs, and MCLK source to SYSPLLCFG0
    DL_Common_updateReg(&SYSCTL->SOCLOCK.SYSPLLCFG0,
        (((config->rDivClk2x << SYSCTL_SYSPLLCFG0_RDIVCLK2X_OFS) &
             SYSCTL_SYSPLLCFG0_RDIVCLK2X_MASK) |
            ((config->rDivClk1 << SYSCTL_SYSPLLCFG0_RDIVCLK1_OFS) &
                SYSCTL_SYSPLLCFG0_RDIVCLK1_MASK) |
            ((config->rDivClk0 << SYSCTL_SYSPLLCFG0_RDIVCLK0_OFS) &
                SYSCTL_SYSPLLCFG0_RDIVCLK0_MASK) |
            config->enableCLK2x | config->enableCLK1 | config->enableCLK0 |
            (uint32_t) config->sysPLLMCLK),
        (SYSCTL_SYSPLLCFG0_RDIVCLK2X_MASK | SYSCTL_SYSPLLCFG0_RDIVCLK1_MASK |
            SYSCTL_SYSPLLCFG0_RDIVCLK0_MASK |
            SYSCTL_SYSPLLCFG0_ENABLECLK2X_MASK |
            SYSCTL_SYSPLLCFG0_ENABLECLK1_MASK |
            SYSCTL_SYSPLLCFG0_ENABLECLK0_MASK |
            SYSCTL_SYSPLLCFG0_MCLK2XVCO_MASK));

    // enable SYSPLL
    SYSCTL->SOCLOCK.HSCLKEN |= SYSCTL_HSCLKEN_SYSPLLEN_ENABLE;

    // wait until SYSPLL startup is stabilized
    while ((DL_SYSCTL_getClockStatus() & SYSCTL_CLKSTATUS_SYSPLLGOOD_MASK) !=
           DL_SYSCTL_CLK_STATUS_SYSPLL_GOOD) {
        ;
    }
}

重复:
硬故障 不会 在以下情况下发生:

1.代码是用编译的 -O0。 这 在我 只编译时也是如此 这个特定的例程  使用 -O0 (使用 __attribute__((optimize("O0"))))。
2.我在连接调试器的情况下运行代码。

因此、从我的角度来看、任何编程问题(即参数配置保存一些错误数据)都可以排除。

另一种情况似乎 仅出现在 GNU ARM 工具链 v9.2.1中、发生在 中的 FreeRTOS 例程中 vPortSuppressTicksAndSleep() (这需要 #define configUSE_TICKLESS_IDLE 1)。 我不确定在此例程中硬故障发生的确切位置。

为什么这种 情况 甚至令人担忧的是、当我向代码  中添加任意中断处理程序而不是让 Default_Handler 管理它时、它会消失...即使固件中既未使用也未启用此中断!

听起来很疯狂、对吧? 不过:

我可以始终如一地重现此行为。 同样、 当我应用 上述任何"变通办法"时、我可以始终如一地消除这些问题。

您对此 行为有何解释?

谢谢、
Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    这似乎是编译器问题。

    [quote userid="631335" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479821/mspm0g3507-hard-fault-when-running-images-built-with-the-gnu-arm-toolchain 代码是使用编译的 -O0。 这 在我 只编译时也是如此 这个特定的例程  使用 -O0 (使用 __attribute__((optimize("O0"))))。
    2.我在连接调试器的情况下运行代码。

    它是否复制在 SDK 示例工程中?

    然后、我可以向 TI 团队报告以查看任何注释。 而固定值应该是一些取决于 ARM 工具链团队的东西。

    我还没有安装这个 GNU 编译器。 我的建议如下:

    因此、您能否在该 API 函数内部添加一些代码对齐、并查看它是否仍然出现硬故障。 如下所示:

        __NOP();
        
        // save CPUSS CTL state and disable the cache
        uint32_t ctlTemp = DL_CORE_getInstructionConfig();
        DL_CORE_configInstruction(DL_CORE_PREFETCH_ENABLED, DL_CORE_CACHE_DISABLED,
            DL_CORE_LITERAL_CACHE_ENABLED);
            
        __NOP();
    
        // populate SYSPLLPARAM0/1 tuning registers from flash, based on input freq
        SYSCTL->SOCLOCK.SYSPLLPARAM0 =
            *(volatile uint32_t *) ((uint32_t) config->inputFreq);
        SYSCTL->SOCLOCK.SYSPLLPARAM1 =
            *(volatile uint32_t *) ((uint32_t) config->inputFreq + (uint32_t) 0x4);
        
        __NOP();
        // restore CPUSS CTL state
        CPUSS->CTL = ctlTemp;
        
        __NOP();
        // set feedback divider QDIV (multiplies to give output frequency)
        DL_Common_updateReg(&SYSCTL->SOCLOCK.SYSPLLCFG1,
            ((config->qDiv << SYSCTL_SYSPLLCFG1_QDIV_OFS) &
                SYSCTL_SYSPLLCFG1_QDIV_MASK),
            SYSCTL_SYSPLLCFG1_QDIV_MASK);

    也许您可以使用 TI ARM CLANG 编译器进行开发、我相信它不会有问题:

    https://www.ti.com/tool/ARM-CGT?keyMatch=TI%20CLANG&tisearch=universal_search 

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    这是在 SDK 示例项目中复制的吗?

    编号 我在 为定制硬件设计编写的固件中看到了这个问题。 我确实去了 Lengths 以确认我在上面写的内容、没有时间尝试使用其中一个 SDK 示例进行复制(它可能无法在我们的自定义硬件上运行 、无需进行大量更改)。

    那么、您是否可以在此 API 函数内添加一些代码对齐、并查看它是否仍然存在硬故障。

    我尝试过、问题就消失了。 不过:
    我已经列出了解决上述问题的方法。 因此,我知道如何 解决 这个问题的具体实例或表现。

    更有趣的问题 是:

    1.为什么它首先发生?
    2.您的 SDK 中是否还有其他地方(例如上面提到的 FreeRTOS 代码)也可能出现该情况?

    在我看来、这表明 MSPM0+ MCU 本身存在一些问题!

     这一问题的两种表现似乎有共同点、那就是 核心时钟或与其密切相关的东西发生了变化。

    第一种 表现形式改变了 SYSPLL 配置(这应该对核心时钟没有直接和/或直接影响,但仍然如此),而 第二种 表现形式  在 FreeRTOS 中通过执行汇编指令将 MCU 置于睡眠状态wfi。  正如我上面所说的,我还无法(还没有)精确定位触发硬故障的特定指令,但它是  wfi 在 freeRTOS 例程中执行汇编器指令周围  vPortSuppressTicksAndSleep()的某个位置。

    可以解决此问题的方法表明、特定的(汇编器)运算序列与改变 内核 时钟( 或与之密切相关的内容)相结合会触发这种硬故障。

    这是 我最关心的事情。  

    也许您可以使用 TI ARM CLANG 编译器进行开发、我相信它不会有任何问题

    它确实看到了针对 TI ARM CLANG 编译器的"FreeRTOS 问题"(请参阅上文)、但无法再重现该问题。 无论如何:
    我们在  许多其他 产品中使用 GNU ARM 工具链,并不一定要从中转移。

    此外:
    我分析了 触发此 硬故障的汇编器代码、没有发现任何问题。 我附上了该文件供您参考。 它包含:

    1. 硬故障中报告的 LR 和 PC 寄存器的值。
    2. C 例程的快照 DL_SYSCTL_configSYSPLL()
    3、对应的汇编器代码与我的个人意见,以及这个 代码 与 C 代码的映射比较准确。

    地址 0x00001342处出现硬故障。

    e2e.ti.com/.../DL_5F00_SYSCTL_5F00_configSYSPLL_5F00_gcc_5F00_release.txt 

    谢谢、
    Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    正如在 SDK 中实现的、它禁用缓存、 然后 从闪存填充 SYSPLLPARAM0/1调优寄存器。 南 如果编译器为了代码优化而混乱、则会导致问题。 [这就是我在此处为测试添加代码对齐的原因。]

    虽然显示指令已完成、但您能否查看 CPUSS->CTL、并查看在此汇编代码执行后它是否已更新。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    So. 如果编译器为了代码优化而混乱

    我认为很明显编译器没有"混乱"任何东西。  TI ARM CLANG 为该操作序列生成的(优化的)汇编代码并没有太大不同:

    	ldr	r4, .LCPI0_2                Address of CPUSS->CTL into r4
    	ldr	r5, [r4]
    	movs	r6, #7
    	ands	r6, r5                  uint32_t ctlTemp = DL_CORE_getInstructionConfig(); -> r6
    	movs	r5, #5
    	str	r5, [r4]                    DL_CORE_configInstruction(DL_CORE_PREFETCH_ENABLED, DL_CORE_CACHE_DISABLED, DL_CORE_LITERAL_CACHE_ENABLED);
    	ldr	r5, [r0, #36]
    	ldr	r7, [r5]
    	str	r7, [r2, #32]               SYSCTL->SOCLOCK.SYSPLLPARAM0 = *(volatile uint32_t *) ((uint32_t) config->inputFreq);
    	ldr	r5, [r5, #4]
    	str	r5, [r2, #36]               SYSCTL->SOCLOCK.SYSPLLPARAM1 = *(volatile uint32_t *) ((uint32_t) config->inputFreq + (uint32_t) 0x4);
    	str	r6, [r4]                    CPUSS->CTL = ctlTemp;

    无论如何:

    您能否查看 CPUSS->CTL、看看在执行此汇编代码后它是否更新。

    考虑到我调试此问题的困难、这样做有点困难、即连接调试器时不会发生、我不确定如何在初始化过程的早期阶段确定此寄存器的实际值。 欢迎您提出任何建议。

    不过:
    如果我正确理解您、您说禁用指令缓存可能会延迟、因为此时仍处于启用状态?
    如果是、最终导致硬故障的确切后果是什么?

    此外、在我看来、代码(即 TI SDK 代码)负责确保避免使用类似的代码、并且我不确定 __NOP()上面建议的说明是否是一种可靠的方法。

    在上面我指出的 FreeRTOS 代码中、我可以看到dsbisb CPU 进入睡眠状态之前和之后的指令、但即使仅使用 GNU ARM 工具链 v9.2.1、也仍然会出现类似的问题。

    换言之:
     TI 提出的推荐方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    哦、我忘记在调试模式下不会触发该事件。 这使它很难 obersrve。

    顺便说一下、如何发现以下指令触发调试模式下的硬故障?

    "PC 在硬故障下报告、将 R5写入 R3+r7  SysCtl->SOCLOCK.SYSPLLPARAM0 ="

    如果我正确理解您、您说禁用指令缓存可能会延迟、因为此时它仍处于启用状态?
    如果是、最终导致硬故障的确切后果是什么?

    这是我的怀疑。 这方面的一项信息是 MCLK 频率及其闪存等待状态是什么?

    无论如何、让我将您的发现转发给我们的工具团队、以便在此处查看任何建议。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一句、您如何找到以下指令触发调试模式下的无硬故障?

    我意识到在某个时候可以连接调试器 之后 发生硬故障并收集相应的异常堆栈帧。 这为我提供了 lr和 pc值。 然后、允许使用编译器的汇编输出以及 调试器的反汇编输出来定位相应的代码。

    这方面的一个信息是 MCLK 频率及其闪存等待状态是什么?

    此时、MCU 内核仍由内部 SYSOSC 提供时钟。 稍后会切换到 HFCLK 和 SYSPLL。

     DL_SYSCTL_FLASH_WAIT_STATE_2不过、闪存等待状态已经重新配置为已经、因为我们  最终在80 MHz 处运行 MCLK 和 CPUCLK。 完整的系统初始化例程如下:

    /*!
     * @brief   Initializes low-level MCU parameters and peripherals.
     *
     * This function configures system PLL and derived clocks, the flash wait states and the BOR threshold.
     */
    static void sysctlInit(void)
    {
        // Set the brownout threshold to the highest available level.
        // This is done to avoid that the application starts running too early.
        // TODO: Why does this happen here while DL_SYSCTL_activateBORThreshold() is invoked at the end? 
        DL_SYSCTL_setBORThreshold(DL_SYSCTL_BOR_THRESHOLD_LEVEL_3);
    
        // 2 flash wait states are required when running at MCLK and CPUCLK of 80 MHz.
        // 1 flash wait states could be used up to 48 MHz.
        // 0 flash wait states could be used up to 24 MHz.
        DL_SYSCTL_setFlashWaitState(DL_SYSCTL_FLASH_WAIT_STATE_2);
    
        // Configure the HFCLK source as HFXT oscillator (i.e. the 16 MHz oscillator on the THB).
        // The second argument specifies a "startup time" in steps of ~64us.
        // The third argument enables a "monitor" that makes sure that the HFXT oscillator is actually up and running.
        // NOTE: This routine would hang in an endless loop with the latter is not true!
        DL_SYSCTL_setHFCLKSourceHFXTParams(DL_SYSCTL_HFXT_RANGE_8_16_MHZ, 10, true);
    
        // Configure the system PLL. As a result, we're running with a CPUCLK of 80 MHz w/ the current configuration.
        DL_SYSCTL_configSYSPLL((DL_SYSCTL_SYSPLLConfig *) &lSYSPLLConfig);
    
        // Configure the ULPCLK divider. The ULPCLK is derived from the same source as CPUCLK and MCLK,
        // but provides an additional divider and drives the PD0 bus clock.
        // The maximum ULPCLK frequency is 40 MHz!
        DL_SYSCTL_setULPCLKDivider(DL_SYSCTL_ULPCLK_DIV_2);
    
        // Switch the MCLK source from the built-in system oscillator (SYSOSC) to the "high speed" clock (HSCLK).
        // NOTE: This macro expands to DL_SYSCTL_switchMCLKfromSYSOSCtoHSCLK
        DL_SYSCTL_setMCLKSource(SYSOSC, HSCLK, DL_SYSCTL_HSCLK_SOURCE_SYSPLL);
    
        // Enable the "external" clock, i.e. the output CLK_OUT, which may driven from all sorts of internal clocks.
        // In this case we're gating HFCLK to it, i.e. the 16 MHz oscillator on the THB which is also the input to
        // the system PLL. This is for debug/test/verification purposes only.
        DL_SYSCTL_enableExternalClock(DL_SYSCTL_CLK_OUT_SOURCE_ULPCLK, DL_SYSCTL_CLK_OUT_DIVIDE_DISABLE);
    
        // Configure the "Frequency Clock Counter" (FCC):
        // The FCC may be used to measure other clocks in the MCU. In this case we're gating SYSPLLCLK2X as the clock to
        // measure and are using to LFCLK (=32768 Hz clock) to trigger the measurement.
        // The measurement starts and ends with a rising edge of LFCLK (DL_SYSCTL_FCC_TRIG_TYPE_RISE_RISE) and lasts one
        // such period (DL_SYSCTL_FCC_TRIG_CNT_01).
        //
        // An actual measurement is started w/ DL_SYSCTL_startFCC().
        // DL_SYSCTL_isFCCDone() returns true when the measurement is done.
        // The result can be obtained using DL_SYSCTL_readFCC().
        //
        // This is for debug/test/verification purposes only.
        DL_SYSCTL_configFCC(DL_SYSCTL_FCC_TRIG_TYPE_RISE_RISE, DL_SYSCTL_FCC_TRIG_SOURCE_LFCLK, SYSCTL_GENCLKCFG_FCCSELCLK_SYSPLLCLK2X);
        DL_SYSCTL_setFCCPeriods(DL_SYSCTL_FCC_TRIG_CNT_01);
    
        DL_SYSCTL_activateBORThreshold();
    
        return;
    }

    在此之前、只会发生以下情况:

    void hal_systemInit(void)
    {
        DL_GPIO_reset(GPIOA);
        DL_GPIO_reset(GPIOB);
    
        DL_UART_Main_reset(UART_1_INST);
    
        DL_GPIO_enablePower(GPIOA);
        DL_GPIO_enablePower(GPIOB);
    
        DL_UART_Main_enablePower(UART_1_INST);
    
        // NOTE & TODO:
        // This is before reconfigurung the clocks. As such, we're presumably running at 32 (instead of 80) MHz here.
        // The #defines POWER_STARTUP_DELAY and VREF_READY_DELAY have been produced by TI's IDE.
        // I'm not sure which CPU clock speed it uses to calculate these numbers.
        // To be clarified and verified.
        delay_cycles(POWER_STARTUP_DELAY);
    
        sysctlInit();
        [...]

    无论如何、请让我将您的调查结果转发给我们的工具团队、在此处查看任何建议。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您提供的信息。  让我与团队核实一下。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    是否可以执行 快速测试?

    这将涉及在 syscltInit()的开头禁用设备上的高速缓存、轮询直到成功禁用高速缓存。 只有这样、才会继续进行 SYSCTL 配置。 最后、您可以重新启用缓存。

    想知道这是否可以解决您的问题,并可能指向某些 API 缺少 Sal 提到的关于缓存禁用的步骤,或者它不够稳健,无法进行优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    您是否可以执行 快速测试?

    没问题。  不过:

    轮询直到缓存被成功禁用。

    我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    您好、Chris、

    顺便说一下、请参阅 勘误表 https://www.ti.com/lit/er/slaz742b/slaz742b.pdf 中的缓存问题披露 

    我认为这是导致它进入 hardfault 的根本原因。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Sal:

    我认为这是导致它进入 hardfault 的根本原因。

    听起来像这样、但 SDK 代码中提供了权变措施。 它使用 Arm GNU 工具链时无法按预期工作。

    @Henry:

    我仍在等待有关"轮询直到缓存被成功禁用"的反馈。
    我不知道如何验证。

    此致、
    Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我也在等待 Henry 更新。

    也许您可以尝试以下方法:

        // save CPUSS CTL state and disable the cache
        uint32_t ctlTemp = DL_CORE_getInstructionConfig();
        DL_CORE_configInstruction(DL_CORE_PREFETCH_ENABLED, DL_CORE_CACHE_DISABLED,
            DL_CORE_LITERAL_CACHE_ENABLED);
            
        while((CPUSS->CTL & CPUSS_CTL_ICACHE_MASK) !=
               DL_CORE_CACHE_DISABLED) {
               ;
        }
        
        ...

    我认为这应该起作用。

    顺便说一句,你能帮助转发一个 minmom exmaple 项目与 ARM GNU 编译器,这可能重现你的问题? 然后、我认为更高效地深入研究这种情况。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我方面的反应迟缓、对此深表歉意。

    当谈到我在谈论什么,你可以只是采取萨尔建议的开始,并把它在你的职能的开始。

    然后、在功能结束时重新应用状态 、然后重新启用 CPUSS。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 syscltInit()的开头禁用设备上的缓存、轮询直到缓存成功禁用。 只有这样、才会继续进行 SYSCTL 配置。 最后、您可以重新启用缓存。

    是的...解决了这个问题。 由于插入_NOP()指令(如 Sal 所建议)也解决了问题、因此这并不会让人感到意外。 当我  DL_SYSCTL_configSYSPLL()只调用前/后禁用/重新启用缓存时、问题也会消失。

    我认为这确认了与上文 Sal 进一步指出的勘误问题 CPU_ERR_01  的关系(尽管提出的权变措施显然并不适用于所有情况)。

    我可以忍受这种"更包罗万象"的权变措施、前提是 TI SDK 中不存在与此勘误表相关的其他问题。

    为了满足我对 "在缓存被成功禁用前轮询"的好奇心:

    TRM 不会指示读取CPUSS->CTL会返回  实际状态   相应的高速缓存。 因此,我不希望读回任何与 以前写过的内容不同的东西。 显然这不是真的。  TRM 还不详细说明当 禁用缓存或预取时会发生什么情况。

    您能说明一下这方面的情况吗?还是请我参考其他支持此功能的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈意见、Sal 或 Henry?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    对此延迟的回复深表歉意。

    使用的片段可确保 在禁用缓存之前阻止执行。

    这将 有助于防止 您的应用程序由于勘误而运行到默认处理程序中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加一些进一步的上下文、但我们正在进行  轮询、以确保禁用该轮询点以外的任何进一步缓存。 很抱歉、我之前的回答导致了任何混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirs:

    我将暂时关闭该主题、因为一段时间内未收到您的反馈。

    如果有其他问题、请随时回复重新打开该主题。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    [引述 userid="631335" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479821/mspm0g3507-hard-fault-when-running-images-built-with-the-gnu-arm-toolchain/5713556 #5713556"]

    TRM 不会指示读取CPUSS->CTL会返回  实际状态   相应的高速缓存。 因此,我不希望读回任何与 以前写过的内容不同的东西。 显然这不是真的。  TRM 还不详细说明当 禁用缓存或预取时会发生什么情况。

    您能说明一下这方面的情况吗?还是请我参考其他支持此功能的文档?

    [/报价]

    很抱歉耽误了时间、但我觉得上面的回答不是回答我的问题。 也许我误解了。

    Polling 可以CPUSS->CTL返回 实际状态 二进制文件?
    是否有一些 文档 详细说明了 禁用缓存或预取时会发生什么情况? 如果是、在哪里?

    此致、
    Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirs:

    Polling 是否CPUSS->CTL返回 实际状态 相应缓存的哪个部分?

    是的。

    代码用于 时序。 禁用缓存后、需要几个 CPU 周期才能完全禁用该位。 该额外的代码可确保在访问 FACTORY 区域之前禁用高速缓存。 我能想象的唯一触发硬故障的情况。

    是否有一些 文档 详细介绍了 禁用缓存或预取时会发生什么情况? 如果是、在哪里?

    抱歉、没有官方文档可提供此详细的时序说明。 它的数字逻辑水平太低。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sal。

    禁用缓存后、需要几个 CPU 周期才能完全禁用该位。

    如果 TRM 说这样的话、就更好了。

    数字逻辑的级别太低。

    真的吗? TRM 是否全都是关于低电平数字逻辑?

    但是、我认为 上述情况满足了我的需要。 我们可以认为这个问题已解决。