This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe-AM243X:关于 MCU-PLUS-SDK 支持的功能。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1500504/mcu-plus-sdk-am243x-about-pcie-supported-functionality

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK

工具/软件:

您好、

根据  AM243x MCU+ SDK  11.00.00的版本说明、当前 PCIe 在 SOC 器件驱动程序中不支持 DMA。

是否有任何计划在将来支持有关 PCIe 功能的 DMA?

如果是、您能告诉我它的发布时间表。

此致、

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的查询。

    目前、我们没有计划更新 SDK 中的 PCIe 产品。

    如果我在这里得到一些更新、我仍然会再次检查并返回给您。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashwani:

    我了解当前状态。

    谢谢、

    Igarashi