This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:mspm0_sdk_2_04_00_06 - SDK 问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, MSPM0C1105, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1500953/mspm0c1104-mspm0_sdk_2_04_00_06---sdk-issue

器件型号:MSPM0C1104
Thread: MSPM0C1105SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

当我尝试为 MSPM0C1105构建空工程时、遇到了附加的错误以供参考。 但是、当我尝试为 MSPM0C1104构建空工程时、我不会遇到任何问题。

您能帮我解决这个问题吗?

我将使用这些设置和版本

SysConfig - 1.23.1


CCS IDE 版本 - 20.1.1

C:\ti\mspm0_sdk_2_04_00_06\examples\nortos\custom_Board\driverlib\empty_mspm0c1105\ticlang

e2e.ti.com/.../empty_5F00_mspm0c1105_5F00_nortos_5F00_ticlang_5F00_issue.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当前 CCS 和 SDK 现在无法支持 MSPM0C1105/6、请等待下一个版本的 CCS 和 SDK 应该支持它。