This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357_thread

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1499929/tms570lc4357-tms570lc4357_thread

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:

我正在使用 GIO 作为 RTP 的输出(RAM 跟踪端口)、无法切换或设置/清除任何引脚。 这些引脚可通过 Hercules 开发端口提供。 如果我将其配置为输入、它可以正常工作、但它们不能正常工作输出。 我尝试过其他模块、如 SCI、但我无法使用此 RTP。 还有其他问题 HALCoGen 不会生成任何 HL_RTP.c 文件正确吗? 我只能找到 HL_rtp.h。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    请参阅以下所附工程:

    e2e.ti.com/.../RTP_5F00_Pins_5F00_As_5F00_GPIO_5F00_LC4357.zip

    在这里、我要在 GIO 模式下设置和清除 RTP 相关引脚。

    调用设置 API 后的 PIN 状态:

    调用清除 API 后的 PIN 状态:

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我在寄存器中看到了变化,但我无法从 gioGetBit()将变量的状态转换到替换窗口中(请参阅第一个片段)。 (注意:我使用板载 xds100v2调试器)不确定 TI Hercules 是否具有更高的外部 JTAG 效率、但感谢我将尝试使用示波器测试此代码、以检查输出是否正常工作。 感谢您的快速响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    您能否禁用缓存并查看结果:

    取消选中上方突出显示的框、重新生成代码并重新刷写、查看一次。

    --

    此致、
    Jagadish。