This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1500505/mspm0g3507-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

你好!关于MSPM0G3507芯片的CAN μ FD功能。目前我需要利用MSAK功能来实现接收指定ID的数据。同时由于当多个模块并联的时候、会执行一些相同的指令。例如对多个模块进行Bootload在线升级时需要同时进行。那么我就需要在mask功能的情况下、再接收一个广播指令(ID=0)。请问这个功能再MSPM0G3507芯片上如何实现?有没有对应的参考资料链接或者是Demo_Code提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是英文模板、中文可访问 e2e China:https://e2echina.ti.com/。 或者、您也可以用英语翻译内容、

    我想您可以添加一个 ID 为0的额外滤波器来接收 CAN 帧、添加新的滤波器是否有任何问题?

    B.R.

    Sal