This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:断电时序

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1500483/am2434-power-down-sequencing

器件型号:AM2434

工具/软件:

您好、

根据数据表的第6.10.2.2.2节断电时序图、电源之间似乎没有断电顺序要求。
所有电源轨都可以同时关断。 这是正确的吗?


谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、田代浩一郎

    感谢您的查询。

    由于 AM243x 内核仅在0.85V 下运行、因此上述序列似乎 可以。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    客户希望 TI 提供清晰的答案。 "似乎还可以"是不够的。
    您能给我"是"还是"否"?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、田代浩一郎

    谢谢你。

    user6021594 说:
    根据数据表第6.10.2.2.2节断电时序图、电源之间似乎没有断电顺序要求。
    所有电源轨都可以同时关断。 这是正确的吗?

    是的。

    请注意、在电源斜降之前、MCU_PORz 应被驱动为低电平。

    此致、

    Sreenivasa.