This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021AM263Q1EVM:建议使用 GPMC NAND 闪存 PN

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1500349/dlp2021am263q1evm-recommend-a-gpmc-nand-flash-pn

器件型号:DLP2021AM263Q1EVM

工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助推荐有关 GPMC NAND 闪存的器件型号、谢谢!

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zane、
    感谢您的联系。
    让我向您提出一个合适的建议。

    此致、
    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    是否有任何更新? 谢谢!

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:
    我相信您使用 NAND 闪存代替 EMMC 来存储图像(位平面)数据。
    为此,我们可以使用 NAND 闪存: MT29F4G08ABAFAWP-AAT。
    原理图中也提到了这一点。


    如果您没有参考原理图、我可以将其分享给您。

    此外、如果您想帮助了解是否可以使用特定的 NAND 闪存、那么我认为 Sitara 团队将能够更好地处理该问题。

    请告诉我、我会将此问题重新引导给 Sitara 团队。

    此致、
    Siddharth