This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:可以将内部 VREF 用于电路板上的外部逻辑

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501892/mspm0c1104-is-it-possible-to-use-internal-vref-for-external-logic-on-the-board

器件型号:MSPM0C1104

工具/软件:

您好、  

我们在设计中使用 MSPM0C1104。

使用内部 ADC、为此、将使用 MCU 的内部 VREF。

是否可以通过一些 GPIO 将此 VREF 路由到 MCU 外部?

提前感谢社区、

Sathyadev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathyadev:
    当前的 MSPM0C 和 MSPM0L 系列没有此功能。 可以看到这一点。

    此致、

    Diego Abad