This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:CCS 8.3.1:找不到 ARM GCC 编译器工具存储库更新至9.2.1.2019-Q4-major

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501170/tm4c1294ncpdt-ccs-8-3-1-no-repository-found-for-arm-gcc-compiler-tools-update-to-9-2-1-2019-q4-major

工具/软件:

大家好:

在将 Code Composer Studio (CCS) 8.3.1.00004中用于 ARM 微控制器的 GCC 编译器工具从版本18.1.4.LTS 更新为18.1.8.LTS 时遇到问题。

问题:

- CCS 会在启动时通知可用的更新

-当尝试收集"com.ti.gcc.arm.win32_root_9.2.1.2019-Q4-major"时,更新始终失败

—我特别需要编译器版本18.1.8.LTS [arm]来保持与现有项目代码的兼容性





问题:

1.有人遇到并解决了这个问题吗?

2.是否有办法手动下载和安装这个特定的编译器版本?

任何帮助或指导都将非常感谢。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    在将 Code Composer Studio (CCS) 8.3.1.00004.
    中用于 ARM 微控制器的 GCC 编译器工具从版本18.1.4.LTS 更新到18.1.8.LTS 时遇到问题

    您好、

     我想您使用的是 TI Arm 编译器、而不是 GCC 编译器。  18.1.4.LTS 和18.1.8.LTS 都是 TI Arm 编译器。 这些不是 GCC 编译器。  

     您使用的是 CCS8.3.1。 这是一个相当旧的 CCS 版本。 是否有充分理由使用该版本? 对于基于 Eclipse 的 CCS、我建议您迁移到最新版本 CCS12.8.1、并可从 https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/12.8.1下载。 我知道有些客户要求只使用特定版本的工具集。 在这种情况下、用户可以继续使用 CCS8。  

    您可以  手动从 www.ti.com/.../ARM-CGT 下载 TI Arm 编译器18.1.8.LTS。 请参阅以下选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对的、我正在使用 TI Arm 编译器(抱歉出错了)。

    由于项目要求、我不得不使用 CCS8.3.1、可能在未来、当项目有重大更新时、我们可以迁移到较新的项目。

    我已经下载并安装了 TI Arm 编译器18.1.8.LTS、非常感谢您提供的链接。

    安装后、CCS 似乎在使用新版本的编译器、但仍在要求在启动时进行更新。 有什么想法为什么?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您能否展示一个日志、其中 CCS 要求您进行更新? 然后、我可以转发给 CCS 专家以征求意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一些可用更新的屏幕截图:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:

    一些可用更新的屏幕截图:

    [/报价]

     好的。 如果有任何可用的软件更新、该信息通常会在启动 CCS 时显示在右下角。 老实说、我通常只需单击"x"即可忽略它们。  


     [/报价]

    您可以取消单击不想升级的任何软件。 例如、取消点击 GCC 编译器、因为您不使用该编译器。  

    如果您将来需要使用 GCC 编译器、可以手动安装它、如下所示。  

    或从 App Center 下载、请参阅以下内容。  

    [/quote]