This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:RAM 地址扰频

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1498901/mspm0g3507-ram-address-scrambling

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

您好 MSP 专家:

我们是否有任何关于 MSPM0G3507上的 RAM 地址扰频的信息? 这将是实施安全 RAM 测试所必需的。

谢谢!

Marinus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marinus、

    对不起,我不知道你是什么意思" RAM 地址加扰"? 您能解释一下具体的要求吗?

    我们在 MSPM0G3507中对 SRAM 进行了奇偶校验。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    我将其移到 了这个内部 e2e 主题

    此致、

    Marinus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marinus、

    明白。 因此、我将关闭此主题、因为其他员工正在支持此申请。