This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:标准 GPT 模块 Autosar API 缺失其定义

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1500524/lp-mspm0g3519-standard-gpt-module-autosar-apis-are-missing-its-definition

器件型号:LP-MSPM0G3519

工具/软件:

您好团队:

我们使用的是 MCAL:MCAL MSPM0_00.02.04.00软件包

SDK: mspm0_sdk_2_04_00_06版本

在 GPT 模块中、以下函数缺少标准 Autosar API 的定义、如果不支持该功能、至少需要提供虚拟 API 定义

FUNC (void、GPT_CODE) Gpt_Set (Gpt_Mode 类型模式)


}

FUNC (void、GPT_CODE) Gpt_Check 唤醒(ECHM_WakeupSourceType WakeupSource)


}

FUNC (void、GPT_CODE) Gpt_Disable 唤醒(Gpt_Channel 类型通道)


}

FUNC (void、GPT_CODE) Gpt_Enable 唤醒(Gpt_Channel 类型通道)


}

能否提供您的反馈

谢谢你。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pardeep:

    感谢您的建议、将让 MCAL 团队了解这一点。

    如果有任何意见,我会帮助发帖这里。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    感谢您发送编修。

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我将关闭主题、并在电子邮件循环中向您提供反馈。

    B.R.

    Sal