This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:Adc_Get 静态代码中缺少 ADC.StreamLastPointer 函数定义

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1500511/lp-mspm0g3519-adc_getstreamlastpointer-function-definition-is-missing-in-adc-static-code

器件型号:LP-MSPM0G3519

工具/软件:

您好团队:

我们使用的是 MCAL:MCAL MSPM0_00.02.04.00软件包

SDK: mspm0_sdk_2_04_00_06版本

在 ADC 模块中、 Adc_Get StreamLastPointer 函数缺少标准 Autosar API 定义 、因此我们在验证时收到编译错误。

请找到随附的屏幕截图

能否提供您的反馈

谢谢你。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    感谢您提供的信息、并转发给 MCAL 团队进行检查。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    感谢您发送编修。

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我将关闭主题、并在电子邮件循环中向您提供反馈。

    B.R.

    Sal