This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:是否有适用于处理器的优化加密库? 第三方?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1489123/mspm0g3519-any-optimized-crypto-libraries-for-the-processor-available-third-party

器件型号:MSPM0G3519

工具/软件:

您好:

是否有任何适用于 MSPM0G3519的优化加密库可用? 第三方软件吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们! 目前我们没有经过优化的加密库、但在启动映像管理器中使用了 SHA256、在 DriverLib 示例中使用了一些 AESADV。

    您能 帮助我了解  优化的加密库中需要哪些功能吗?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew、感谢您的回复。

    我正在研究 ChaCha20和 ECC 密码。 所讨论的 MCU 仅具有 h/w AES、因此我希望实现 s/w、最好通过利用 h/w 功能进行优化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供详细信息!

    我们计划在2025年下半年发布这款器件的加密库、所以我已将这些申请告知我们的软件团队。  

    但是、目前还没有这些功能的实现示例。  

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mat! 您能告诉任何推荐的第三方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mykhaylo!

    我还有几个问题、可以帮助我更好地理解您的需求!

    1)由于 MSPM0G3519没有用于 ECC 或 ChaCha20的硬件加速器、因此这些算法将在软件中实现。  您能否详细说明一下您需要何种延迟或吞吐量?

    2) ECC 需要数字签名或密钥交换吗?

    3) ECC 需要哪些曲线?

    4) ChaCha20需要哪些曲线?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matthew、

    我现在处于可行性阶段、到目前为止还没有得到任何具体数字。 我唯一希望客户将 ChaCha20和 ECC 用于签名和密钥交换。 他们设法将 ECC 曲线缩小到 Curve25519/Ed25519、NIST 覆盖主要群体、Brainpool 覆盖主要群体、但并不精确。 与 Chacha20它是更具体的- /20-选择的变体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mykhaylo!

    感谢您提供的信息! 让我再次与您联系、详细了解我们如何在下周提供帮助!  

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马太福音27:46 "你为什么离弃我呢?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mykhaylo!

    我的道歉! 看起来这是意外地被标记为已解决,并迷路了!

    在与我们的团队讨论之后->我认为最好的办法 是联系您的 TI 销售代表、这样我们就可以联系您并让我们的一些安全专家为您提供帮助。

    马修