This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:MSPM0C1104中提供的仿真 EEPROM 的大小是多少

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1502499/mspm0c1104-what-is-the-size-of-the-emulated-eeprom-provided-in-the-mspm0c1104

器件型号:MSPM0C1104

工具/软件:

您好团队:

我目前正在处理仿真 EEPROM。 在示例代码中、我观察到仿真 EEPROM 最多占用两个扇区。 您能否确认为仿真 EEPROM 分配的存储器以及可以利用多少个扇区?

请大家帮助我解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 santhosh prem

    我是否知道您将在您的应用中使用的 A 型或 B 型?

    请参阅以下详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修

    类型 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 santhosh prem

    请查看 EEPROM 仿真 A 型解决方案中的"EEPROM 仿真存储器占用空间"

    此处的闪存是代码大小。 因此、闪存需要代码大小+ 2个扇区(1KB)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,因为 我们分配了2个扇区总共2KB 的 EEPROM 仿真 我是对的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么我问这个问题、因为在快速入门指南中、他们提到了这样的问题

    EEPROM 仿真- 0x00001000至0x00017ff -> 2047字节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 santhosh prem

    EEPROM 仿真代码大小为2616字节

    数据区域将使用2个扇区、至少为2KB

    总闪存需求为~4.6K 字节

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、您是怎么说总闪存为4.6K 字节

    请提供您的钙化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 santhosh prem

    正如上一篇文章所述、EEPROM 仿真代码大小为2.6K 字节、此解决方案将使用至少2个扇区(一个扇区大小为1KB)。

    因此、使用的完全闪存为2.6+2KB = 4.6KB

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    根据我的理解、只有2 KB 用于读取和写入。 我们将如何处理剩余2.6千字节

    与2.6K 字节有点混淆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 santhosh prem

    2KB 是数据存储的区域。 2.6K 字节是 EEPROM 仿真本身的代码大小。

    这是2个扇区(2K 字节)是数据区域

    这是 EEPROM 仿真 代码、代码大小为2.6KB

    谢谢