This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:有关需要外部上拉电阻器的失效防护 GPIO 的阐述

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1502891/tm4c123gh6pm-clarification-on-fail-safe-gpios-that-require-an-external-pull-up

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:

大家好:

我注意到、在器件数据表的表24-31 "需要外部上拉电阻的失效防护 GPIO"中、指出的是引脚 PB0 PB1. 、和 PE3 当用作输入时、需要一个上拉电阻器(在1kΩ 和10kΩ 之间)、以保持阈值高于最小 VIH 开启期间的安全保护 (强调我的,因为我相信这是我怀疑的根源。

指定 PE3 、我最初计划使用微控制器的内部上拉电阻器、因为它仅用于读取 DIP 开关进行配置。 不过、添加外部电阻器不是问题。

指定 PB0 PB1. 、我在两种设计中有两种不同的用例:

  • 在一种设计中、两个引脚都配置为输出、以控制其他芯片。 据我所知、在上电时、GPIO 默认为输入模式。 鉴于数据表要求在上电期间使用上拉电阻、因为我无法立即将其配置为输出、这是否会成为一个问题?

  • 在其他设计中、两个引脚均用于 UART 通信(U1RX/U1TX)、并直接连接到 RS485收发器、所有这些收发器均由同一个3.3V 电源轨供电。 在这种情况下、是否仍然需要外部上拉电阻器?

我感谢在澄清这一点方面提供的任何帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [quote userid="227393" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1502891/tm4c123gh6pm-clarification-on-fail-safe-gpios-that-require-an-external-pull-up PE3 、我最初计划使用微控制器的内部上拉电阻器、因为它仅用于读取 DIP 开关进行配置。 但是、添加外部电阻器不是问题。

     如果您计划将 GPIO 用作输入、PE3拉动的原因如下所示。  

    [引述 userid="227393" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1502891/tm4c123gh6pm-clarification-on-fail-safe-gpios-that-require-an-external-pull-up

    指定 PB0 PB1. 、我在两种设计中有两种不同的用例:

    • 在一种设计中、两个引脚都配置为输出、以控制其他芯片。 据我所知、在上电时、GPIO 默认为输入模式。 鉴于数据表要求在上电期间使用上拉电阻、因为我无法立即将其配置为输出、这是否会成为一个问题?

    • 在其他设计中、两个引脚均用于 UART 通信(U1RX/U1TX)、并直接连接到 RS485收发器、所有这些收发器均由同一个3.3V 电源轨供电。 在这种情况下、是否仍然需要外部上拉电阻器?

    [/报价]

    如果将它们用作输出、则不需要它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、查尔斯!