This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:数据表和 SysConfig 之间的引脚差异

Guru**** 2961740 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2632, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501529/am2632-pin-discrepancies-between-datasheet-and-sysconfig

器件型号:AM273x (在标题中意外错误归类为 AM263x)

工具/软件:

您好、

我注意到  AM273x 数据表(SWRS245修订版 B)中的引脚属性表与最新 SysConfig (1.23.1.4034)中的 JSON 数据之间存在一些差异:

1.对于其几种多路复用模式、两个引脚在列出的信号上存在主要差异。 我 认为 SysConfig 在这里是正确的、数据表是错误的、但这当然应该进行验证。

ZCE 焊球 NZN 球 焊球名称 多路复用模式 信号(数据表版本 B) 信号(SysConfig 1.23.1.4034)
K19 H15 MSS_RGMII_TCLK 1. MSS_MII_RXD3 MSS_MII_TXCLK
K19 H15 MSS_RGMII_TCLK 3. MSS_RGMII_RD3 MSS_RGMII_TCLK
K19 H15 MSS_RGMII_TCLK 4. RCSS_MCASPB_ACLKX RCSS_MCASPB_AHCLKX
K19 H15 MSS_RGMII_TCLK 5. RCSS_I2CB_SDA RCSS_I2CA_SDA
- B9. RCSS_MCASPA_DAT12 2. MSS_GPIO_4 MSS_GPIO8
- B9. RCSS_MCASPA_DAT12 3. - DSS_UARTA_TX
- B9. RCSS_MCASPA_DAT12 5. RCSS_ECAPA_CAPIN_PWMO -

2. HW_SYNC_FE1/FE2和 FE1/FE2_REF_CLK 信号 的引脚在它们之后命名、也可以根据 SysConfig  多路复用到各种其他引脚、而数据表仅简要介绍了这些信号(在表7-1中)、但未在引脚属性表中将它们列为多路复用器选项。  我不确定是否有意省略了这些雷达前端信号(表7-1是监督信号)、但至少  数据表中应该列出 HW_SYNC 信号、因为 TRM 文档会替代(非雷达前端相关)将这些信号用于这些信号、特别是作为 GPADC 触发输入和 MCAN 滤波器事件输出。

3. SysConfig 和数据表之间的信号名称在外观上也存在一些细微差异 、也许应该进行协调以保持一致性:

数据表 其中概述了 SysConfig
MSS_EPWMxn MSS_EPWMx_n x = A/B/C、n = 0…1
MSS_GPIO_n MSS_GPIOn N = 0…31
MSS_QSPI_DN MSS_QSPI_n n = 0…3
RCSS_GPIO_n RCSS_GPIOn N = 32…63
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthijs:  

    让我看看这些,我会发布我找到的。  

    谢谢您、

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    请注意、 标题中的"AM2632"应该是 AM2732、我在创建帖子时意外误认为该帖子、似乎无法更改它。