This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:DACOUT 计算公式

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501545/am2634-dacout-calculation-formula

器件型号:AM2634

工具/软件:

想在"TRM CMPSS"一章中仔细确认 DACOUT 计算公式是否正确。 如果正确、如何理解公式中参数的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    对此处答复的延迟表示歉意、但您能否说明需要澄清哪些参数?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想确认以下公式是否正确?  参数33 x 33 / 18的含义是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Terry、

    DAC 反馈网络的内部模拟设计将闭环增益设置为33/18、从而允许 在 DACVALA 代码为0至4096的情况下利用1.8V DACREF 实现0V 至3.3V 的满量程输出。

    但是、TRM 计算中似乎还包含一个额外的33因子。

    我提交了一个 TT、将其更正为以下内容:

    DACOUT =((DACVALA*DACVREF)/4096)* 33/18

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Terry、

    我实际上确认这已经在源代码中进行了更新、应该反映在下一个 TRM 版本中。

    此致、

    Zackary Fleenor