This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:通过 Simulink Embedded Coder (代码生成)和驱动程序块支持 MSP-EXP432E401Y

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503338/msp432e401y-support-for-msp-exp432e401y-with-simulink-embedded-coder-code-generation-and-driver-blocks

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y、

工具/软件:

大家好!

我计划使用 MSP-EXP432E401Y LaunchPad (根据 MSP432E401Y ARM Cortex-M4F )、我目前正在探索使用开发嵌入式应用程序的可能性 带 Embedded Coder 的 MATLAB/Simulink

我希望对以下几点进行一些澄清:

  1. 代码生成支持
  • 是否正式支持使用 Embedded Coder 在 Simulink 中生成代码?
  • 我已经为 TI C2000和基于 ARM Cortex 的处理器安装了 Embedded Coder 和 Simulink 支持包、但没有找到该电路板的特定硬件目标或参考示例。
  • 您能否建议采用推荐的 Embedded Coder 配置(例如系统目标文件、工具链等)来为此电路板生成代码?
  • 此外、由于 MathWorks 通常不会为 ARM 处理器生成 Code Composer Studio (CCS)工程、因此在 MSP432平台上构建和调试生成的代码的建议工作流程是什么?

  1. 外设支持和驱动程序
  • 是否有任何 Simulink 驱动块可用于 MSP432E401Y 的 GPIO、UART、ADC 或计时器等外设?
  • 或者、建议的方法是在 C 语言中手动实现低级驱动程序、然后使用 C 调用程序块、S 函数或旧代码工具与它们进行交互?

 

将 Simulink 生成的代码集成到基于 CCS 的开发工作流程的任何指导或最佳实践都会非常有用。

提前感谢您的支持、

Pasquale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="651107" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503338/msp432e401y-support-for-msp-exp432e401y-with-simulink-embedded-coder-code-generation-and-driver-blocks

    我计划使用 MSP-EXP432E401Y LaunchPad (根据 MSP432E401Y ARM Cortex-M4F )、我目前正在探索使用开发嵌入式应用程序的可能性 带 Embedded Coder 的 MATLAB/Simulink

    我希望对以下几点进行一些澄清:

    1. 代码生成支持
    • 是否正式支持使用 Embedded Coder 在 Simulink 中生成代码?
    • 我已经为 TI C2000和基于 ARM Cortex 的处理器安装了 Embedded Coder 和 Simulink 支持包、但没有找到该电路板的特定硬件目标或参考示例。
    • 您能否建议采用推荐的 Embedded Coder 配置(例如系统目标文件、工具链等)来为此电路板生成代码?
    • 此外、由于 MathWorks 通常不会为 ARM 处理器生成 Code Composer Studio (CCS)工程、因此在 MSP432平台上构建和调试生成的代码的建议工作流程是什么?

    1. 外设支持和驱动程序
    • 是否有任何 Simulink 驱动块可用于 MSP432E401Y 的 GPIO、UART、ADC 或计时器等外设?
    • 或者、建议的方法是在 C 语言中手动实现低级驱动程序、然后使用 C 调用程序块、S 函数或旧代码工具与它们进行交互?
    [/报价]

    您好、

     我没有 Simulink 和 MathWorks 的经验。 我将建议您联系各自的工具供应商以澄清其工具链(就库、模型和驱动程序而言)是否支持 MSP432E MCU。

     对于大多数客户而言、软件开发可快速从下载 MSP432E SimpleLink SDK 开始 、该 SDK  由多个兼容的软件组件(包括 RTOS、驱动程序和中间件)以及如何一起使用这些组件的示例组成。

     此链接也将有助于详细介绍 SDK。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_MSP432E4SDK__Nh7md.m__LATEST