This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:我们如何使用 MSPM0 EVM 进行 DALI 2控制器和从器件演示?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, MSPM0L1228, MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503052/mspm0l1228-how-do-we-do-the-demo-for-dali-2-controller-and-slave-device-with-mspm0-evm

器件型号:MSPM0L1228
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306MSPM0L2228

工具/软件:

尊敬的专家:

以下示例使用 MSPM0L1306作为 DALI 器件、使用 Hasseb DALI 2作为控制器。

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALq2q1stw.2ChgqHITlfKA__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST&search=dali

我的客户希望使用 MSPM0L1228作为 DALI2控制器。

是否有使用 LP_MSPM0L2228作为 DALI 2控制器来扫描和连接 DALI 2从器件(LP_MSPM0L1306)的示例?

BR、

Frank

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、据我所知、目前还没有这方面的示例、但您应该能够修改 dali_led_demo、类似于您上面提到的示例、当然是针对控制器。 我不知道 DALI 控制器的要求更精细、但目前没有任何示例。