This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:AM261x -编程接头

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1502879/am2612-am261x---programming-header

器件型号:AM2612
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我有以下两个关于对 AM261x UC 进行编程的问题:-

1)为 PCBA 设计建议的编程接头是什么? 协议是什么? 以及在 AM261…ZEJ 型号上、它与哪些引脚连接。 我在 SysConfig 中看到此器件的唯一选项是 JTAG。  注意;通常对于 ARM UCS、我通过标准10引脚1.27mm 间距 ARM 编程接头使用 ARM 单线协议。 下面粘贴了连接器引脚排列。  

 

2) TI 建议将哪个编程器连接到编程接头、建议的编程和调试流程是什么?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    li day 说:
    为 PCBA 设计建议使用哪个编程标头?

    建议将 JTAG 连接器和引脚排列页面中详细说明的接头与 TI 微控制器配合使用。

    li day 说:
    AM261…ZEJ 型号上哪些引脚连接到引脚

    li day 说:
    ] TI 建议使用哪个编程器连接编程接头、建议的编程和调试流程是什么?  [/报价]

    TI 建议使用 XDS110 JTAG 调试探针。  

    建议的编程和调试过程是通过 Code Composer Studio IDE实现的。

    此致、

    Brennan