This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:CCS 1281调试器中的寄存器映射

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501794/am263p4-register-map-in-ccs-1281-debugger

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:LP-AM263P

工具/软件:

您好!

距离我上次要求提供寄存器映射文件已经有四个月了、我有没有更新的文件?

我上次收到的文件中有一些不可用的寄存器、因此希望你们已经解决了这些问题。

最后一篇文章: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1445271/am263p4-does-ccs1281-support-am263px-processor-registers-in-debugger?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252525252525252520user%25252525252525253A566966#

我发现的问题:

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phoenix:

    感谢您的查询、并对响应延迟深表歉意。

    从共享的屏幕截图中、似乎需要在 CCS 中更新 CSP。

    您能否导航到 CCS 中的帮助并查看更新?
     1.检查 Sitara MCU 器件支持、如以下屏幕截图所示

    更新完成后、重新启动 CCS
    3.删除 AM263Px_LS.xml 此路径中的文件: c:\ti\ccs1281\ccs\ccs_base\common\targetdb\devices\
    4.删除文件后,创建一个新的目标配置文件。

    现在、您应该能够按如下所示查看 ADC_R0_CFG 寄存器中的值。 (测试是在 AM263P 控制卡电路板上完成的)


    注意:通常当寄存器中的值为 "错误:无法读取"时、  可能的原因为:
    1.该特定主站不能访问读取该空间
    2. MPU 防火墙阻止了访问。

    此外、您能否查看使用的是哪种电路板? LP/ CC

                          "旋转变压器子系统仅可用于 ZCZ_S 和 ZCZ_F 封装"

    LP-AM263P 具有 AM263P ZCZ C 封装 -这是与 AM263X 器件兼容的封装。 此软件包没有旋转变压器 子系统 。 因此、如果您使用的是 LP 板、将无法在"Memory Browser/ registers"视图中查看这些寄存器值

    CC-AM263P ZCZ S 封装  (传感器封装)-此封装包含旋转变压器子系统。
               

    第3.1节 功能方框图、 第4节器件比较  AM263P 数据表包含有关各种 AM263P 封装支持和不支持的特性的信息。

    如果您仍然遇到有关 CSP 的问题、请告知我们。


    此致、
    Rijohn