This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-AM263PX:引导加载程序-重新启动时应用程序映像的 A-B 交换 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, TMDSCNCD263P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1485021/mcu-plus-sdk-am263px-bootloader---a-b-swapping-of-application-images-on-reboot

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263PX-AM263PX
主题中讨论的其他器件:AM263P4TMDSCNCD263PSysConfig

工具/软件:

我正在尝试为 AM263P4写入引导加载程序、从而允许选择要引导的应用程序映像。 基本上、我希望在引导加载程序中实现功能、以尝试从 OSPI 闪存加载应用程序映像(A)、如果该映像无法引导、则使用位于 OSPI 闪存中不同地址的备用映像(B)。 B 映像将在设备重新引导后继续使用。

我 使用 AM263Px 控制卡 EVM (TMDSCNCD263P)、该 EVM 包含 AM263px SDK 和 SysConfig v1.21.2版本10.01.00.31

我的实现基于以下 SDK 中的示例:examples\drivers\boot\sbl_ospi_swap\am263px-cc\r5fss0-0_nortos

我遵循了 SDK 开发人员指南( software-dl.ti.com/.../bootseg_ip_working.html)中这个页面的建议

我可以使用 FSS_selectRegionA/B 函数来选择引导哪个映像、这样可以正常工作。 我已经假设使用 FSS_SelectRegion 函数会更新 FLASH_BOOTINFO_SECTOR (0x0x60080000)、以便在下一次重新启动时使用最后一个选定的区域、但这似乎不会发生。 我已经尝试从引导加载程序手动更新 FLASH_BOOTINFO_SECTOR 区域、以便使用最后选择的映像、但这似乎不起作用(可以写入 OSPI 闪存的其他区域)。

我也不清楚链接器文件中 boot_sector_info (_TI_SBL_FLASH_BOOTINFO_SECTOR_START @ 0x80080000)段的用途是什么。 您能告诉我它的用途吗?

如果您能就上述问题提供任何帮助、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    对不起,我之前不能回应,我在旅行。

    请允许我研究这个问题、并尝试在本周结束时再次讨论这个问题、但仍在追赶事情。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    你有机会看看这个吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我能够测试该示例并且它是有效的、我能够从另一个区域引导。

    当你说你不能写? 这是如何确认的。

    我也不清楚链接器文件中 boot_sector_info (_TI_SBL_FLASH_BOOTINFO_SECTOR_START @ 0x0x80080000)段的用途是什么。 您能告诉我它的用途是什么吗?

    这是一个 altermate 闪存地址、我们在其中支持应用程序映像的无线解密。(OTFA)

    关于另一个注意事项、您使用的是哪个 SDK 版本? 如果尚未尝试、您可以尝试使用最新的 SDK 版本。