This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM261x-AM261X:MCU-PLUS-SDK LaunchPad、其10.0.1.10版本的 HSMRt 固件加载失败

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1500664/mcu-plus-sdk-am261x-hsmrt-firmware-loading-fails-with-am261x-launchpad-with-sdk-version-10-0-1-10

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM261X-AM261X

工具/软件:

我们必须通过 AM261 LP 评估安全启动特性。 不过、我已经尝试了加载 HSMRt 固件的 SBL OSPI 示例。 HSMRt 固件下载发生、但无法启动、如以下屏幕截图所示:


loadHSMResult 显示以下内容:

您能否确认 SDK 示例是否适用于您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    您是否已经对钥匙进行了编程?

    如果是、是 TI 虚拟密钥还是自定义密钥?

    您是否安装了 TIFS 并重建了 HSMRT 映像?

    您是否使用参数 device=am261x device_type=HS 重新编译 SBL OSPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    您在上一篇文章中已经回答过使用 AM261LP 进行预编程的 TI 密钥在旧版本中缺失、我认为这回答了有关 HSMRt 不启动的问题。

    现在我想检查是否可以使用 AM263 LaunchPad 进行 OTP 密钥配置测试。 但是、我找不到需要1.7V 电压来对 OTP 密钥进行编程的 VPP 引脚。 您能告诉我是否可以在 AM263 LaunchPad 上对 OTP 密钥进行编程吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、您可以订购 am263px -LP 或 CC

    在 Am263x 之后、我们在 AM263Px./AM261x 文档中添加了一个内部 LDO 以处理该问题。