This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:更改 EtherCAT 应用的 ESI XML

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1502480/am2631-changing-esi-xml-for-ethercat-application

器件型号:AM2631

工具/软件:

尊敬的专家:

如何更改 ESI XML 文件? 我在指南中看到可以更改 tiescappl.xlsx 并使用 SSC 工具重新生成栈、但不包括如何修改 ESI 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    1.如果 xml 由 SSC 工具生成、为什么在 SDK 文件夹中获取演示的 ESI xml、而不是由 SSC 工具生成?

    2.在哪里可以找到 SDK 中 TI_ESC xml 文件的 xlsx 文件? 它是一个 bechhoff_stack/patch/tiescappl.xlsx 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    ESI 由 SSC 工具在修改 Excel 文件时生成、SSC 工具使用该文件来生成堆栈代码、还会生成修改后的 ESI 文件。

    另一种方法是手动修改它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="571219" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1502480/am2631-changing-esi-xml-for-ethercat-application/5772539 #5772539"]

    1.如果 xml 由 SSC 工具生成、为什么在 SDK 文件夹中获取演示的 ESI xml、而不是由 SSC 工具生成?

    [/报价]

    这也可以使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2. 在 SDK 中、哪里可以找到 TI_ESC xml 文件的 xlsx 文件? 它是一个 bechhoff_stack/patch/tiescappl.xlsx 吗?  [/报价]

    是这是正确的文件