This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:SPI2nCS[1:0]

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, HALCOGEN, TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501861/tms570ls0914-spi2ncs-1-0

器件型号:TMS570LS0914
《TMS570LS0432HALCOGEN》中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的支持部门:

我使用的是 TMS570ls0914PZ。 之前的 TMS570LS0432具有几乎相同的引脚映射。 我在 SPI2上有多个芯片。 链接到  SPI2nCS[0]的引脚正常工作。 我预计会  在引脚12上安装 SPI2nCS[1]、但我不确定。  在数据表和 Halcogen 中,SPI2nCS[1] t 被提及,但我找不到引脚在哪里以及在哪里配置引脚以将其用作  SPI2nCS[1]。

您能帮助我使用 SPI2nCS[1]吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilles:

    我只能看到 SPI2的一个芯片选择;您可以在 TMS570LS0914数据表中看到下面的屏幕截图。

    此外、引脚12没有 SPI 功能。 此引脚只有 GIOA[6]、INT[6]、N2HET2[4]和 EPWM1B 功能。

    因此、我认为我们不能在该器件中实现 SPI2nCS[1]。

    我认为 HALCoGen 有一个错误、他们在此处为 SPI2添加了 CS[1]、但数据表从未提及 CS[1]、也从未为 CS[1]提供引脚、因此 SPI2不应有 CS[1]

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    非常感谢您的回答。  

    数据表中只提到了 SPI2nCS[1:0]的编写位置:

    我将使用 GIOA_6来完成 CS 的工作。

    此致

    Gilles