This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:请求功能安全时基故障值(SN29500-2)和故障模式分布

Guru**** 2956220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1502919/am2434-request-to-functional-safety-fit-value-sn29500-2-and-failure-mode-distribution

器件型号:AM2434

工具/软件:

我询问了以下器件(不仅仅是 AM2434)的功能安全时基故障(应用时基故障率)值和失效模式分布。

SIEMENSE SN29500-2。

(这不是要求提供基于 JEDEC 的技术时基故障值。)

器件型号

AM2434BSFFHIALVR
TMP390AQDRLRQ1  
LP87334DRHDR
TPS74511PQWDRBRQ1
TPS74525PQWDRBRQ1
TPS62822DLCT/R
ISO1211D (R)
UCC14140QDWNRQ1  
TPS26600RHFR/T
DP83869HMRGZT
TPS3850G25QDRCRQ1
TPS3850G12QDRCRQ1
TPS78401DBVR
TPS62130AQRGTRQ1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    请创建单独的主题来提出与不同器件相关的问题、例如、将 Sitara 微处理器分为一个主题、而其他器件类别则采用类似的主题。


    谢谢、
    Shreyansh