This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:如何更新 CSC 设置为只读的存储器

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501980/mspm0g3519-how-to-update-memory-that-csc-set-as-read-only

器件型号:MSPM0G3519

工具/软件:

请确认、如果 CSC 将某些存储器配置为只读-只能通过 SWD、i2c 或 UART 接口(支持密码 BSL)更改其内容(通过将其更改为读写)?

因此、如果我的器件仅使用 CAN、只读区域将始终为只读区域。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhaylo:

    、如果 CSC 将一些存储器配置为只读

    您指的是什么方法?  我想您正在讨论项目2:

    我认为除非您执行恢复出厂设置、否则它不能改变。

    让我进行一些测试和确认。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确-项目2。 如果不可能-我可以选择哪些选项来保护公钥免受攻击?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhaylo:

    我已经确认、保护寄存器只能通过 CSC 代码进行访问、在跳转到应用程序代码后、配置寄存器为只读寄存器、因此应用程序代码不会更改。

    因此、如果使用 CAN 进行固件更新、如果在应用代码中处理、则不会更改。 虽然您在客户安全代码中处理 CAN 通信、但您需要项目1以将客户安全代码保护为只读。

    B.R.

    Sal