This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243x

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1502004/am2434-am243x

器件型号:AM2434

工具/软件:

你(们)好。

在其他帖子中、我询问了 am2434的不同引导模式。
现在我想问一下 I2C 引导模式?。
通过 I2C 发送所需的最小二进制类型、使 AM2434可以完成 soc 初始化。
您是否有 I2C 引导模式的示例?


此致、
金龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、金龙、

    Unknown 说:
    您有 I2C 引导模式的任何示例吗?

    I2C 引导加载程序上没有任何示例代码。

    Unknown 说:
    ]通过 I2C 发送什么类型的最小二进制文件、这样 AM2434就可以完成 soc 初始化。

    您可以参考 TRM 部分 4.4.2 I2C 引导 响应。 您可以在此处找到有关 ROM 代码如何期望该映像的详细信息以及其他一些详细信息。

    此致、
    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    认识:由于 i2c 可能是所有可用的,潜在的引导加载程序范例的最慢传输速率,我个人会劝阻这种使用。

    Jim