This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:LP-AM243以太网/IP CODESYS 示例程序、用于模拟输入和放大器;SPI ADS858S 或模拟输入引脚引脚23、24、25、26、27、28。

Guru**** 2528760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1499000/lp-am243-lp-am243-ethernet-ip-codesys-examples-program-for-analog-input-spi-ads858s-or-analog-input-pins-pin-23-24-25-26-27-28

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件:ADS8588S

工具/软件:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1201387/lp-am243-undocumented-i2c-boot-selection-io-expander

引脚23、24、25、26、27、28。

这些引脚用于模拟输入。

1)您是否有一个示例程序、从用于 CODESYS 的 EtherNet/IP 调用。

 

 

 

 

 

2)您是否有的 EtherNet/IP 和 CODESYS 示例程序

https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/09_00_00_30/exports/docs/api_guide_am243x/EXAMPLES_PRU_ADC_ADS85x8.html

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ADC0_AIN 引脚用于板载 ADC 的输入信号(在 examples_drivers_ADC_SINGLESHOT SDK 示例中使用)、而 examples_PRU_ADC_ADS85x8  使用 PRU 内核将外部 ADC 连接到 LP-AM243x。

    您是在用例中使用板载 ADC 还是外部 ADC?

    我已将您的问题转发给我们的协议专家以征求更多意见。

    此致、

    Nitika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应:

    我的传感器的输出为4-20mA、需要8个通道

    • 如果我使用了 ADC 单次触发、您能帮助修改原理图吗:支持4 -20mA

     

    • 如果我使用外部 ADS8588S ,我会搜索:" ADS8588S 是一款适用于工业应用的16位、高速、8通道同步采样 ADC ,它可以配置为通过具有高输入阻抗的可编程增益放大器(PGA)接受4 -20mA 模拟输入。

    这是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已将您的问题转发给我们的硬件专家、请给他们一些时间回复您。

    此致

    Nitika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thien:

    使用板载 ADC (单通道):

    - AM243x ADC 使用一个 带有8输入模拟多路复用器的单个转换电路,其中 8个模拟输入中只有一个在每次采集之前连接到 ADC。 因此、ADC 模拟输入是按顺序而不是同时测量的。

    -要支持4 -20 mA 传感器信号,您需要修改每个通道的原理图,方法是添加负载电阻器和任何必要的滤波或缓冲,以将电流输出转换为可测量电压输入到 ADC。

    使用外部 ADS8588S:

    - ADS8588S 是一款专为工业应用设计的16位 ADC、它提供8通道同步采样。

    -它包括可编程增益放大器(PGA)和高输入阻抗,使其适用于您的4 -20 mA 信号时,与负载电阻器将电流转换为电压。

    -由于您提到需要8个通道,该选项满足了这一需求,它还避免了顺序采样和简化的信号调节可能出现的时序和同步问题。


    此致、

    Karam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我试图寻找这个程序 (用在 examples_drivers_adc_SINGLESHOT SDK 示例)。

    仅显示答案或示例输出、我不知道要加载的项目。 能否发送此计划的链接?谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thien:

    您可以在以下位置查看 ADC 单次触发文件: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMBWKi8pESucFIvff9pzAg__com.ti.MCU_PLUS_SDK_AM243X__AROnekL__LATEST


    您可以在以下位置下载 MCU+ MCU-PLUS-SDK 文件:SDK-AM243X 软件开发套件(SDK)| TI.com

    此致、

    Karam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karam

    我尝试运行的程序,但我有问题,你能帮助.

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karam。  

    CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 10.1.03429)。 请检查此问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thien、

    以下文档中记录了错误(错误-1170 @ 0x0)以及解决该错误的建议: 调试 JTAG

    希望这有所帮助。

    此致、

    Karam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kram。

    我   昨晚在 Debugging JTAG 时检查了这个问题  

    我找不到解决这个问题的方法。  我需要尽快解决这个问题。  请向我指出要解决的正确位置。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thien:

    我已将您的问题转发给进一步讨论;请等待他们有时间调查您看到的行为。

    此致、
    Karam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karam。

    我修复了 该问题 (错误-1170 @ 0x0)。  探头连接 到电源电缆、

    现在我还有一个问题:

    系统需要升级新固件。

    在 写入固件期间、未完成固件更新

    在全部构建和调试之后,我遇到了这个问题

    如何接线系统来重新识别新的固件,板 和序列号.

    谢谢、

    Thien Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thien:

    我可以看到上述错误(代码-260)来了、因为器件驱动程序无法与 JTAG 调试器通信。 请检查一次电缆连接。

    单台 PC 上连接了多少台设备?

    请参阅 主机连接错误 以了解详细信息。  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在从事 EtherNet/IP 项目使用 am243 EVM、我购买了 SPI ads8588 DAC、是否可以将此程序用于以太网/IP、或者 我需要修改这些程序。

    以及如何 为 CODESYS EtherNet/IP 创建和 EDS 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thien:

    我看到我们有另一个线程在类似的主题这里: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501551/lp-am243-eds-analogue-input-for-ethernet-ip-how-to-write-8-analogue-input-to-esd-file-ethernet-ip--codesys/5769974#5769974 

    当前线程是否与此线程重复? 如果是、我可以关闭此主题并保留另一个主题中包含的讨论吗?

    此致
    Archit 开发