This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:是否有任何寄存器或设置可以识别没有任何器件连接到 ADC 输入通道的状态(打开状态)?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501114/mspm0g1507-are-there-any-registers-or-settings-that-can-recognise-a-state-where-nothing-is-connected-to-the-input-channel-of-the-adc-open-state

部件号:MSPM0G1507

工具/软件:

大家好!

是否有任何寄存器或设置可以识别没有任何器件连接到 ADC 输入通道的状态(打开状态)?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    不、我认为有一个寄存器没有帮助。

    对于引脚悬空、其电压是无电阻的、因此没有检测到它的方法。

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会从内部上拉/下拉中获得一些里程。 这不是一个明确的测试、但它会告诉您阻抗是否大于 Rpullup (~40K)、其中"开路"要大得多。 如果预期源阻抗足够小 、那可能是某个东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会有所帮助、虽然它会改善 ADC 转换数据、但用户应评估对 ADC 转换的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是一个想法--如果(弱)内部上拉/下拉可以影响 ADC 读数、那么引脚的输入阻抗必须远高于内部电阻器、这可能意味着"断开"。 它设置了一个低侧/高侧未知但可能(在短时间内)大致保持恒定的电阻分压器。

    这样的探头会很快,并且通常是良性的。

    它不会告诉您传感器(ADC 输入)是否应具有非常高的阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、取决于要求。