This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:重置按钮使用和放大器;错误消息

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1499225/launchxl2-570lc43-reset-button-usage-error-messages

部件号:LAUNCHXL2-570LC43

工具/软件:

大家好、我是 JJ

我想重置软件并从初始启动开始运行。

在评估板中多次点击重置按钮后、会发生这些错误。

复位按钮刚刚连接到 MCU、我不知道原因。

请告诉我、

此致、

JJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJ:

    您是否在调试模式下通过 SWITCH 进行复位?

    如果是、则不要这样做、您可以在 CCS 调试窗口中进行复位。 点击下面突出显示的选项:

    请确保在点击上面的选项之前暂停代码。

    如果您点击这里、那么您的代码会直接指向复位向量、如下所示:

    现在、您可以点击"Resume"以从头开始继续执行。

    --

    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    永远感谢你