Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, SYSCONFIG, MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 MSPM0G3507、LP-MSPM0G3507
工具/软件:
如何控制 TIMG12 (32位计时器)以便使用外部~μ s 32MHz 时钟源和外部1Hz 时钟信号进行周期捕获?
技术参考手册(slau846b)指出:
27.2.1.1时钟源选择和预分频器
TIMx 时钟(TIMCLK)可通过内部时钟或外部信号触发来推进 时钟。
这是如何实现的呢? 我尝试了 SysConfig 许多方法、但不可能。
我需要计算在1秒外部时钟信号(上升沿到上升沿)内发生的外部32MHz 时钟数量。