This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:MCU 需要按下30次复位按钮才能运行

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503919/mspm0g1106-the-mcu-requires-30-reset-button-presses-to-run

器件型号:MSPM0G1106

工具/软件:

您好、

我们当前在两个不同的电路板上使用 MSPM0G1106微控制器、最初运行程序时需要按下大约30次复位按钮。 此问题的发生并不一致、但通常在电路板完全断开电源然后再次上电时发生。

大多数情况下、它只需按下30次重置按钮;其他情况下、它仍在28到32次按下的范围内。

是否有人经历过类似的行为? 这可能与电路设计有关吗?

我希望有任何见解或解释。

此致、

李庆宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kyungjae:

    这很奇怪。 顺便说一下、如果进入调试模式、它会按预期工作?

    您能否在上电和复位器件时检查 VCC、NRST、Vcore 和 PA18的信号?

    我怀疑它进入 BSL 模式、然后不运行应用程序代码。

    B.R.

    Sal