This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:用于存储用户系统数据的 NVM

Guru**** 2927840 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5418, MSPM0L1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503693/mspm0l1228-nvm-to-store-user-system-data

器件型号:MSPM0L1228
主题中讨论的其他器件:MSP430F5418

工具/软件:

您好、

我们的产品之一使用 MSP430F5418 MCU。  我们将系统数据存储在信息存储器中(512字节-> 4个扇区、每扇区128字节)。

现在、我们将迁移到 MSPM0L1228 MCU。 我们想使用 NVM 来存储数据。 基地址 为0x400CD000和长度为2KB 的 NVM。    

您能否确认我们是否可以使用此存储器区域来存储系统数据?  

此外、您能否分享用于向该区域写入和读取数据的示例代码。

从数据表附加了下面的图像。

谢谢、

Swapna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Swapna、

    MSPM0有不同之处。

    用户可以选择任何 MAIN 闪存来存储数据。 存储器地址将如下所示:

    您可以参考以下示例来将数据存储到闪存地址中:

    flashctl_multiple_size_write

    下面是闪存配置寄存器、而不是供用户存储数据的存储器:

    B.R.

    Sal