This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:是否支持 HTTP 服务器和 SNMPv3?

Guru**** 2874160 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1292NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501655/tm4c1292ncpdt-http-server-and-snmpv3-supported

器件型号:TM4C1292NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:

您好、支持

我需要开发一个 HTTP 服务器和一个 SNMPv3应用程序。这些功能是否受支持?

如果是、您能否提供可用于开发的中间件、库或示例工程?

注意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     HTTP 和 SNMP 都是应用程序协议。 TivaWare SDK 包含开源 lwIP TCP/IP 协议栈、还有一些用于 HTTP 服务器的示例。 您可以参阅以下网址中的 HTTP 服务器示例:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_lwip

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_io

    对于 SNMP 示例、您可以参阅 Github 站点、网址为:

    github.com/.../snmp_example.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我将参考您提供的样品。

    但是、我有两个关于 SNMPv3开发的问题:

    是否可以安装在我们的产品中实现 SNMPv3的 TM4C1292NCPDT?

    如果有任何问题、请告诉我。

    2.我能否获得 SNMPv3开发支持?

    注意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="650661" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501655/tm4c1292ncpdt-http-server-and-snmpv3-supported/5772480 #5772480"]

    是否可以安装在我们的产品中实现 SNMPv3的 TM4C1292NCPDT?

    如果有任何问题、请告诉我。

    2.我能否获得 SNMPv3开发支持?

    [/报价]

    Hi Toshiki-san、

     TM4C1292NCPDT 具有集成的 MAC 和连接外部 PHY 的 MII 接口、符合 IEEE 802.3、如下所示。 是否有理由不选择集成 PHY?

     从硬件的角度来看、它可以实现 HTTP 和 SNMP 等以太网应用、因为这些应用在 OSI 模型中完全是应用层。 SNMP 需要哪种类型的支持? 如果您有 MCU 级问题、可以创建新帖子、我会提供支持。 我 自己不熟悉 SNMP 协议。  lwIP 1.4.1似乎支持 SNMPv1和 SNMPv2、但不支持 SNMPv3。 请参阅此文档 https://github.com/yuvadm/tiva-c/blob/master/third_party/lwip-1.4.1/doc/snmp_agent.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、查尔斯。

    外部 PHY 和 TM4C1292NCPDT 通过 RMII 接口连接。

    lwip2.1.0似乎支持 SNMPv3。  请参阅此页面(lwIP:SNMPv2c/v3代理)

    TivaWare 版本2.2.0.295似乎与 lwip1.4.1兼容、但是否可以将其替换为 lwip2.1.0并继续开发?

    注意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles。

    我还有一个问题。

    MCU 级问题是否不包括实现 HTTP 或 SNMP 等应用?

    注意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Toshiki-san、

     我目前正在度假、请预计我的回复会延迟。 我可以回答一些 HTTP 问题、但我不熟悉、也没有使用 SNMP 的经验。