This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM2612:更改 AM261x CPU 内核频率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505076/faq-am2612-changing-am261x-cpu-core-frequency

器件型号:AM2612
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

AM261数据表指示可以选择多个内核频率、如何为我的应用更改内核频率?

将基于 GEL 的开发与400MHz 器件(而不是500MHz 器件)配合使用时。

当前的 ccs_base/emulation/gel/AM261x_PLL/AM261x_PLL.gel 需要500MHz Peripheral_Clocks 配置。

TI 将为以下文件提供更新:

  • AM261x_gel.gel Peripheral_Clocks (等效于当前的.gel 文件)
    • 添加400MHz PLL.PLL 时钟配置函数:
      • Elm
      • GPMC
      • CPTS
      • MCSPI
      • 传输损耗
  • AM261.GEL (更新为根据器件类型动态使用400MHz 或500MHz 外设时钟配置函数)

请参阅以下步骤、确保 CCS 中提供最新的器件支持文件。

如果使用基于 SDK 的开发、则外设时钟配置将由 SDK 示例中基于 TI DPL→Clock→R5 Clock Frequency 设置的 SysConfig 生成的 Source ti_power_clock_config.c 文件处理、如下所示:



是首次从 https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/下载 Code Composer Studio

注意:如果可能、请下载 On-Demand (网络)安装程序选项、而不是单文件(离线)安装程序。 这样 CCS 便可获取可用的最新器件支持数据。

如果需要单文件(离线)安装程序、用户必须按照"如果使用之前下载的 Code Composer Studio"中定义的其他步骤操作。

  1. 按照初始设置步骤操作。
  2. 在"选择组件"步骤中、确保  SitaraTm AM2x MCU  选择组件以通过 CCS 安装最新的可用 AM261x 器件支持数据。

 


如果使用之前下载的 Code Composer Studio 版本:

注意:TI 建议升级到 CCS 的最新版本。

  1. 打开现有的 Code Composer Studio 应用程序。
  2. 导航至"Help"→"Check for Updates..." 查看器件示例。
  3. 确保基于 AM2x ArmRegistered的 MCU 器件特性支持文件使用最新的"当前"版本。
    1. 如果不是、请选中此复选框以安装"当前"版本选项。