This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:使用内部 VREF 时、PA21是否可用作模拟输入(A1_7)?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1499833/mspm0g1506-can-pa21-be-used-as-analog-input-a1_7-when-internal-vref-is-being-used

器件型号:MSPM0G1506
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

团队、
如果客户需要所有可能的 IO 引脚、同时需要内部 VREF (无需在 VREF+、REF/VREF-上使用外部电容器、无需外部 VSS)。

当仅使用内部 VREF 时、PA21是否可用作模拟输入(如 A1_7)?
-可以通过特定方式配置 IOMUX 来启用此功能吗?

在 SysConfig 中、似乎无法启用 VREF 和 GPIO/PA21。
它会出现冲突。

-是否有一个解决方法可以同时启用内部 VREF 和 PA21作为 GPIO ?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    启用内部 Vref 后、PA21只能用作 Vref。 因此、不能使用 GPIO 或 A1_7函数。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zoey、感谢您的快速回答。

    我希望更好地理解限制是否存在。
    在 IOMUX 电平下、我假设在两个输入 src (VREF 和 GPI A1_7)之间恰好出现一个配置。

    -启用 VREF 后无法覆盖输入多路复用器设置?
    -它是技术上可能覆盖但尚未验证(即如此未知的行为)? 还是不是全部都有可能?

    提前感谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    一旦使用内部基准、内部负基准可以直接连接到 PA21。 因此、如果您尝试将其用作正常 GPIO (例如输出高电平)、 Vcc 将直接短接至 GND。

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、
    感谢您的确认!
    客户最后可以在没有 PA21的情况下执行该操作
    关于内部 VREF 的后续问题:

    为了限制元件数量、我们希望将内部 VREF 传递到外部电路(作为外部运算放大器的基准、但该电流能力不足以满足我们的应用需求)。
    -我们是否可以将 VREF 连接到内部 OPAMP (例如 OPA0_OUT)、并将其用作基准输出(输出负载电流为9或30mA–取决于 GBW 设置)?
    或者是否有更好的方法来缓冲内部 VREF?

    提前感谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我认为使用内部 OPA 作为电压跟随器是一个好主意。 或者、您可以使用 DAC + OPA 为其他器件提供外部基准。

    此致、

    Zoey