This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:工业通信 SDK 的可用性调度

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503844/am2634-availability-schedule-of-industrial-communication-sdk

器件型号:AM2634

工具/软件:

您好、TI 专家。

我想知道何时收到 AM2634的"工业通信 SDK"。

实际上、我选择 AM2634的原因之一是支持工业通信协议。

我在去年年初听说它将于2024年第一季度推出。

但我仍然不知道什么时候可以得到它。

我想了解 TI 对此的计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeeuk Chang:

    [引述 userid="473084" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503844/am2634-availability-schedule-of-industrial-communication-sdk

    我想知道何时收到 AM2634的"工业通信 SDK"。

    实际上、我选择 AM2634的原因之一是支持工业通信协议。

    [/报价]

    适用于 AM263x 的工业通信 SDK 已在 TI.com 上上线(已于2023年末发布)。  您可以访问: https://www.ti.com/tool/download/SDK-AM263X/10.00.00.12 以查找 INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 的所有版本。

    [引述 userid="473084" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503844/am2634-availability-schedule-of-industrial-communication-sdk

    我在去年年初听说它将于2024年第一季度推出。

    [/报价]

    这是通用工业通信 SDK 还是某些特定的功能支持? 如果您要查找上述 SDK 中不存在的特定内容、请告诉我。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaunak Deshpande。

    我一直在搜索 Resource Explorer、没有注意到那里有 SDK。

    我检查了您提供的链接、但内容与以前没有太大区别。

    与 AM243x 的工业通信 SDK 不同、AM263x 的工业通信 SDK 不包含除 EtherCAT 之外的其他协议、例如 Profinet 或 EtherNet/IP。

    为了更准确地回答我的问题、我想知道这些议定书的支持计划是什么。 (TI 用于 Profinet 或 EtherNet/IP 的完整协议栈)

    此致、

    Jeuk Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张先生、您好!  

    感谢您的提问。 如果您正在寻找 除 EtherCAT 之外的 EtherNet/IP 和/或 Profinet 支持、我可能会建议您使用 AM263Px 或 AM261x。

    即将于5月初发布的适用于 AM263Px 和 AM261x 的工业通信 SDK 将支持这两种协议(EtherNet/IP 和 Profinet)。 对于 AM263x、我们没有计划支持除目前所含协议之外的任何附加协议。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Michael Wang

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael EPD Wang。

    感谢您发送编修。

    现在、我可以决定进行控制器开发的下一个操作。

    此致、

    Jeuk Chang