This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:MCU-PLUS-SDK SBL_AM243X:无法引导定制板(am2432alv)上的 hs_fs 应用程序映像

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496732/am2432-mcu-plus-sdk-am243x-cannot-sbl_ospi-boot-the-hs_fs-application-image-on-my-custom-board-am2432alv

器件型号:AM2432

工具/软件:

各位专家、您好

我想在这一主题上再提一个问题

SBL_AM243X:无法使 SBL_OSPI 在定制电路板上引导 hs_fs 应用程序映像 MCU-PLUS-SDK。 -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛



如果我没有选中[Disable Auth for Application Image]复选框、则  Bootloader_parseMultiCoreAppImage (bootHandle、&bootImageInfo)存在一个状态= SystemP_Failure;

但是、如果我 选中[为应用程序映像禁用身份验证]复选框、则还有一个应用程序无法运行的状态:

那么,我在哪里吃了味精呢? 如何从 sbl_ospi 运行应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    这是哪个 MCU+SDK 版本?

    [quote userid="589468" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496732/am2432-mcu-plus-sdk-am243x-cannot-sbl_ospi-boot-the-hs_fs-application-image-on-my-custom-board-am2432alv

    但是、如果我 选中[为应用程序映像禁用身份验证]复选框、则还有一个应用程序无法运行的状态:

    [/报价]

    从日志中看、您禁用应用映像的身份验证后、SBL 似乎能够加载应用程序、我看不到任何失败日志。 您尝试在此处引导哪个应用程序映像?

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK:   IND_COMMS_SDK_am243x_09_02_00_15
    闪存:  IS25WX064
    芯片:  AM2432


    我有 ospi_flash_diag/DMA/IO 的测试示例、所有这些都可以正确运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    我有 ospi_flash_diag/dma/io 的测试示例、所有这些示例都可以正确运行。

    您能否确认您的启动原始问题是否已解决、正如您提到的、您现在可以正确运行此示例?

    此致、
    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    首先、使用 IS25WX064的闪存芯片、可以在 IND_COMMS_SDK_am243x_09_02_00_15中使用 SDK_MCU 正确运行 ospi_flash_diag/DMA/IO 示例。

    然后、使用 sbl_ospi th 引导应用时、该应用无法运行、UART 调试信息为:


    但是、当我将闪存芯片更改为 S28HS512T (syscfg 和 board 均进行更改)、sbl_ospi 可以正确运行应用。

    所以,问题也是为什么我不能使用 sbl_ospi 中的 is25wx064运行应用程序? 问题出在哪里?

    此致、

    Joe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将"Input Clock Frequency"更改为200MHz 时、问题就得到了解决。