This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:将 TLV9001替换为具有内置 MSPM0G1507的放大器。

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1490602/mspm0g1507-replace-the-tlv9001-with-an-amplifier-with-a-built-in-mspm0g1507

部件号:MSPM0G1507

工具/软件:

尊敬的专家:

我对放大器产品没有太多的了解、因此这可能是一个基本问题。

Q1:是否可以 MSPM0G1507中内置 OPA 或 GPAMP 来覆盖 TLV9001

问题2:特别是关于输出电流、是 MSPM0的 Max 6mA?还是±30mA?

6mA

30mA

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请参阅 G1507的数据表: 7.19 OPA 7.19.1 电气特性

    负载电流为30 mA。

    Unknown 说:

    MSPM0的内部 OPA 可能优于 TLV (对于大多数规格)、但 TLV 的电源电压为5V、而 MSPM0最大为3.6V

    对于其他规格、请与客户确认[7.19 OPA 7.19.1 电气特性]这些规格是否可以满足客户的要求。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helic、

     我很抱歉迟来的答复。

    我与客户交谈、并澄清了对如何使用它的误解。

    如下图所示使用时、OPAx_OUT 可以输出9/OPA625 30mA 是正确的吗?
    电压范围为3.3V、没有问题。
    "OPAx_OUT"连接到驱动器 IC、该驱动器需要特定的电压/电流(3.3V/最大10mA)。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如下图所示使用时、OPAx_out 可以输出9/OPAx_out 是否正确30mA?

    是、对于10mA 应用、请设置 GBW = 0x01以启用高性能模式、输出负载电流30mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Helic、

    感谢您的答复。 我明白了。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉有其他问题。

    对于-30mA、+30mA 是否正确?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、GBW = 0x1时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速支持!

    此致、
    正常